Change Language :

Depuis des années, la devise d'igus® est "plastic for longer life®" . Cela signifie que nous fabriquons des produits plastiques innovants qui réduisent les travaux d'entretien, apportent des améliorations techniques, tout en réduisant les coûts et en augmentant la durée de vie, le tout livré immédiatement à partir du stock.
6 sur 550 exemples pratiques

Riku Ylipelkonen, Quality Boats
Contrairement aux paliers en métal ou en bronze, les paliers igus® ne se corrodent pas en raison de leur structure en polymère haute performance et constituent donc le choix idéal pour les applications sous-marines.

Gerhard Gräbel, FAUN Viatec GmbH
Si les roulements métalliques, par exemple, ne sont pas lubrifiés régulièrement, ils s'usent très rapidement. Cela limite non seulement le temps de travail quotidien, mais a aussi un coût. De plus, les lubrifiants polluent l'environnement.

Jürgen Steinmer, Krones AG
Les résultats n'étaient pas satisfaisants. Soit les rouleaux s'usaient encore plus vite, soit l'axe de rotation s'usait. Ce n'est que lorsque nous avons décidé de travailler avec igus® que nous avons progressivement trouvé une solution au problème.

Dennis Paulson, Straitline Components
Les conducteurs de VTT attendent souvent de leurs roues qu'elles résistent à de nombreuses salissures. Dans ce cas, les roulements à billes métalliques et les douilles DU ont été remplacés par des roulements à boudin iglide® plus légers.

Roland Michel, Gitec GmbH
Les roulements iglide® J3 sont soumis à de fortes contraintes car les arbres oscillent et les machines fonctionnent en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. De plus, ils doivent fonctionner sans aucune lubrification externe ...

Jürgen Riedel, FELLA-Werke GmbH
Le soutien des dents est l'une des tâches du système de contrôle complexe et constitue la fonction la plus importante de la machine. Si un dommage survient à cet endroit, l'andaineur rotatif s'arrête de fonctionner. Et cela ne doit en aucun cas se produire pendant la récolte.