Change Language :

Rails simples en 3 tailles d'installation pour une manipulation aisée et un habillage des bords optiques
Forme et fonction dans un petit accessoire pour les rails simples drylin® W. Dans les tailles 16, 20 et 25, nous utilisons le trou intérieur de l'arbre linéaire et avons développé un capuchon approprié pour les bords du rail. Il couvre tout le bord du rail, facilite la manipulation de façon sécuritaire, protège contre la pénétration de la saleté et de la poussière et est tout simplement esthétique. Les embouts se montent rapidement et peuvent être réutilisés. Le composant contient l'embout approprié pour chaque côté d'un bord coupé.