Change Language :
Les attelages de remorque doivent être lubrifiés à chaque utilisation, ce qui est très coûteux et prend beaucoup de temps. "Je connais des exploitations où quelqu'un doit entretenir et lubrifier chaque point d'appui de toutes les machines une fois par semaine," rapporte Toni Milhahn, qui travaille dans la gestion des produits et en tant que représentant commercial chez ROCKINGER Agriculture GmbH. Il est également important de s'assurer que la quantité de graisse appliquée sur l'accouplement est correcte. "Si la quantité est trop importante, une partie du lubrifiant peut s'infiltrer dans le sol ou sur les cultures. Une quantité insuffisante peut endommager l'attelage," explique Marcus Reinländer, Cable Plant Production at Agrargenossenschaft e. G. Kirchheilingen.
Plus besoin de lubrifier : Pour les presses à balles, les remorques de chargement, les épandeurs de fumier, les bennes et les pulvérisateurs, Rockinger Agriculture GmbH développe un accouplement à boule appelé KS80 en utilisant un plastique haute performance de la série iglide® qu'igus® a spécialement mis au point pour l'entreprise. L'accouplement se compose d'une boule d'accouplement et d'une griffe installée dans le système de réglage de la hauteur.

Service clientèle:
Téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.
LiveChat : 24 heures sur 24.
Prendre rendez-vous
Prendre rendez-vous avec un expert produit.