Change Language :

Scierie mobile à large bande "Montana" pour des diamètres de grumes jusqu'à 90 cm utilise des paliers lisses iglidur
Chacune de ces scieries est une production individuelle particulière au client. Elle est utilisée soit en Allemagne, soit ailleurs dans le monde. Mais les exigences en matière de fonctionnalité sont toujours les mêmes : la scierie mobile doit fonctionner parfaitement, être facile à utiliser et à entretenir, quelles que soient les conditions météorologiques. Les paliers lisses en plastique et les paliers lisses linéaires sans lubrification maîtrisent toutes les tâches nécessaires.
"De Dubaï à Sumatra, de la Sibérie au Panama - il n'y a pratiquement aucun pays au monde où nos scieries efficaces ne sont pas utilisées," déclare Hans Fritz, PDG de SERRA Maschinenbau GmbH à Rimsting. "Du modèle d'entrée de gamme bon marché pour le scieur amateur à la scierie hautement professionnelle, nous fournissons une solution sur mesure pour chaque exigence. En même temps, les composants, qui ont fait leurs preuves dans les conditions d'utilisation exigeantes de la finition du bois, répondent également à toutes les autres exigences, par exemple dans la construction de machines et d'installations".
"Depuis quelques années, nous utilisons de plus en plus de paliers lisses en plastique à différents endroits de nos scieries. Ils font leurs preuves dans les conditions de travail les plus difficiles, ne nécessitent pas de lubrification et sont très faciles à installer".
Manfred Rosam, responsable de la conception, SERRA Maschinenbau GmbH

Les mouvements de rotation et de déplacement sont assurés par des paliers en polymère d'igus, optimisés sur le plan tribologique.
Grande chaleur dans les régions désertiques, gel sévère en Sibérie, forte humidité dans la forêt tropicale : les conditions météorologiques ne doivent pas avoir d'influence sur la fonctionnalité des scieries mobiles et fixes. En outre, la manipulation des grumes entraîne une charge d'impact extrêmement élevée ainsi que d'énormes quantités d'éclats de bois, de sciure et de poussière pendant le processus de travail proprement dit. Avec des débits horaires allant jusqu'à 10 m³, toutes les dimensions de bois peuvent être coupées de manière sûre, rapide et flexible. "Nous fournissons des machines de haute qualité et sommes toujours au fait des développements techniques," déclare le chef du bureau d'études, Manfred Rosam. "Nous proposons à nos clients des solutions techniques sophistiquées. Depuis quelques années, nous utilisons de plus en plus de paliers lisses en plastique à différents endroits de nos scieries. Ils font leurs preuves dans les conditions de travail les plus difficiles, ne nécessitent pas de lubrification et sont très faciles à installer," Rosam souligne quelques-uns de leurs avantages.
Dans le modèle à succès "Montana", la scierie mobile à large bande pour les grumes d'un diamètre allant jusqu'à 90 cm, on utilise en particulier 40 paliers en polymère tribologiquement optimisés du spécialiste des roulements igus GmbH, de Cologne, et la tendance est toujours à la hausse. La scierie professionnelle a été lancée au second semestre 2006 et est maintenant utilisée avec succès dans le monde entier. Les paliers lisses en iglidur J font par exemple leurs preuves dans les butées angulaires et le pré-coupeur. Les paliers lisses drylin avec revêtement en iglidur J montrent leur force dans la compensation de niveau. Le système de guidage flexible drylin W, également avec revêtement, est utilisé dans le guidage de la lame de scie. Le matériau iglidur J est le mieux adapté à la plupart des applications dans le domaine linéaire en raison de ses propriétés d'usure et de frottement. C'est pourquoi de nombreux paliers lisses igus sont équipés de ce matériau.

Le système linéaire drylin pour le réglage du guide de la lame de scie.
De plus en plus d'exploitants forestiers, d'artisans, d'agriculteurs ou d'exploitants de scieries connaissent les avantages des scieries mobiles : sur quatre roues, la scie atteint n'importe quel endroit où le bois doit être traité à n'importe quel moment. Qu'il s'agisse de planches, de poutres ou de lattes, les différents modèles et gammes de prix répondent à tous les besoins des clients. "Aujourd'hui, nous avons plus de 1 000 systèmes mobiles et stationnaires en service dans le monde entier," rapporte le PDG Hans Fritz. "Rien qu'en Allemagne, nous sommes l'un des principaux fabricants, avec plus de 400 scieries à large bande vendues. " Manfred Rosam, directeur du bureau d'études : "Nous voulons offrir à nos clients des innovations constantes. Le thème de la réduction du poids joue un rôle très important pour nous. Les paliers en plastique d'igus jouent naturellement un rôle particulier à cet égard. "
Les paliers en polymère, à la fois légers et robustes, sont utilisés partout où des mouvements de rotation ou de déplacement se produisent dans les scieries. Ils remplacent les roulements à billes ou les guides en acier graissés sur acier. La compensation de niveau, en particulier, est très rude. Chaque grume est nivelée individuellement, le bois est serré et pressé sur les soutiens. Le matériau iglidur J utilisé pour les revêtements des guides linéaires garantit de très bons coefficients de frottement. Il est spécialement conçu pour les applications linéaires. Le système de guidage linéaire drylin est un système à sec, c'est-à-dire qu'il se lubrifie à sec et qu'il est extrêmement résistant à la saleté et robuste. "Nous utilisons les glissières de guidage linéaire dans différentes scieries depuis environ six ans. Ils ont fait leurs preuves dès le départ," résume Manfred Rosam.
Pour en savoir plus sur les produits appliqués, cliquez ici