Change Language :


1 : Les couronnes d'orientation coulissantes PRT iglide offrent une alternative performante et économique.
Si vous avez déjà été à la recherche d'une couronne d'orientation, vous avez peut-être trouvé que le nombre d'options disponibles était quelque peu limité. Les couronnes d'orientation à rouleaux ont été le seul choix possible pour les applications de rotation ou de table tournante, mais pour votre prochain projet, vous pourriez envisager une nouvelle technologie : les couronnes d'orientation à éléments coulissants.
Les couronnes d'orientation à glissement peuvent être considérées comme une solution intermédiaire. Bien qu'elles n'offrent pas le même niveau de précision ou de capacité de charge qu'un élément roulant, les couronnes d'orientation à glissement constituent une alternative performante et moins coûteuse. J'estime également que 7 personnes sur 10 qui utilisent des éléments roulants à prix élevé les ont choisis simplement parce qu'ils pensaient que c'était la seule option disponible, et non pas parce que l'application l'exigeait.

2 : Les couronnes d'orientation à glissement utilisent des éléments de glissement autolubrifiants en polymère à faible frottement à la place des billes.
La plupart des roulements à rouleaux utilisent des billes en métal, en acier inoxydable ou en céramique pour maintenir la séparation entre les parties mobiles du roulement. En revanche, les couronnes d'orientation à glissement utilisent des éléments de glissement autolubrifiants en polymère à faible frottement à la place des billes.
Alors que les roulements à rouleaux nécessitent une lubrification constante et un entretien régulier, les couronnes d'orientation à glissement sont une solution "à monter et à oublier », car elles ne nécessitent pas de lubrification supplémentaire ni d'entretien programmé. Grâce à leur absence de lubrification, elles ne contaminent pas l'environnement et ne se grippent pas dans les applications sales ou poussiéreuses, contrairement aux roulements à rouleaux.
Les éléments de glissement en plastique et la finition en aluminium anodisé dur des couronnes d'orientation coulissantes présentent une faible absorption d'humidité et une bonne résistance à la corrosion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'installer un couvercle ou un joint autour de la couronne d'orientation lorsqu'elle est utilisée dans des applications avec lavage. Les couronnes d'orientation coulissantes peuvent également être utilisées dans les équipements médicaux et de laboratoire, les panneaux solaires, les machines de transformation et d'emballage des produits alimentaires et bien d'autres encore.
Capacité de charge
La gamme de couronnes d'orientation coulissantes igus®' peut supporter des charges dynamiques allant jusqu'à 20 000 livres dans la direction axiale et des charges radiales dynamiques allant jusqu'à 6 000 livres, ce qui les rend idéales pour les applications avec des charges faibles à modérées. Les roulements à rouleaux conviennent mieux aux applications assujettis à des charges exceptionnellement élevées.
Vitesse et rotation
Les couronnes d'orientation coulissantes fonctionnent à une vitesse maximale de 200 rotations par minute (RPM), tandis qu'un système à rouleaux peut atteindre 500 RPM. Il s'agit clairement d'une grande différence, mais pour la majorité des applications, une couronne d'orientation coulissante peut facilement faire l'affaire. Dans les rares cas où un nombre extrêmement élevé de tours/minute est nécessaire, un roulement à rouleaux est la meilleure solution. Ils constituent le meilleur choix pour les rotations rapides et continues, tandis que les couronnes d'orientation coulissantes sont idéales pour les applications avec des mouvements irréguliers à des vitesses lentes à modérées ou pour des vitesses rapides avec de très faibles charges.
Absorption des vibrations
Les couronnes d'orientation coulissantes ont une excellente capacité d'amortissement des vibrations. Lors d'essais, nos couronnes d'orientation PRT ont surpassé les roulements à rouleaux dans des conditions atmosphériques à 5G. Sous l'effet des vibrations, les billes du roulement à rouleaux se sont envolées, tandis que le palier lisse a absorbé les vibrations et est resté intact.
La température
Les roulements à rouleaux et les couronnes d'orientation peuvent tous deux être utilisés à des températures extrêmes. La différence est que les systèmes coulissants (avec les éléments en plastique et les bagues en acier inoxydable en option) peuvent être utilisés dans des applications atteignant 392 degrés Fahrenheit. La température maximale qu'un roulement à rouleaux peut supporter est déterminée par les métaux particuliers dont il est fait.
Prix
Le choix de produits offrant des performances supérieures est une priorité, mais le coût est également un élément important à prendre en compte lors du choix d'un composant. Les couronnes d'orientation coulissantes offrent une qualité supérieure à celle des couronnes d'orientation de type plateau tournant, mais coûtent beaucoup moins cher que les roulements à rouleaux haut de gamme, qui ne sont pas nécessaires pour de nombreuses applications.
Conclusion
Les couronnes d'orientation coulissantes remplacent à peu de frais les roulements à rouleaux coûteux. Cependant, je tiens toujours compte de tous les paramètres, tels que l'environnement, les charges, les vitesses et les tours/minute, avant de recommander le type de roulement adapté à votre application.
J'aimerais savoir ce que vous pensez des couronnes d'orientation coulissantes par rapport à d'autres types de roulements. Contactez-moi à l'adresse tmiller@igus.com.