Change Language :


1.1 igus®' iglide'® Les bagues en plastique N54 sont fabriquées à partir de 54 % de matières premières renouvelables.
Comme le dit Kermit la grenouille, « ce n'est pas facile d'être vert ». Et même s'il n'est qu'une marionnette, Kermit n'a pas tort : de nos jours, de nombreuses entreprises s'efforcent de réduire leur empreinte carbone sur l'environnement.
Toutefois, devenir une entreprise plus respectueuse de l'environnement ne se fait pas du jour au lendemain. Il s'agit généralement d'un ensemble de changements qui s'opèrent au fil du temps, dans un certain nombre de domaines différents. Alors, quel petit changement pouvez-vous faire pour contribuer à cette cause? Bien que cela puisse paraître insignifiant, l'utilisation de bagues en plastique à fonctionnement à sec peut considérablement réduire les effets négatifs sur l'environnement.
Voici quatre raisons d'utiliser des bagues en plastique respectueuses de l'environnement :

Plus un matériau est lourd, plus il a besoin d'énergie pour rester en mouvement. Les roulements en bronze ont besoin de beaucoup d'énergie, alors que les bagues en plastique en ont besoin de beaucoup moins.
Liens utiles