Conditions générales d'utilisation d'igus:bike

  • Aux fins des présentes conditions générales, "Le Promoteur" fait référence à igus, inc. dont la page LinkedIn est https://www.linkedin.com/company/igus-inc-, la page Instagram est https://www.instagram.com/igus_inc/ et la page Facebook est https://www.facebook.com/igus.inc/. Le prix "" désigne un (1) bon d'achat pour un igus:bike*.
    • *Le gagnant recevra un bon d'achat qu'il pourra échanger contre un igus:bike dès que les stocks seront disponibles aux États-Unis, sous réserve de l'approbation d'autres essais. Pour rester informé de l'évolution de la disponibilité des igus:bike, contactez Sven Terhardt à l'adresse sterhardt@igus.net.
  • En participant au concours, vous acceptez d'être lié par ces termes et par ces conditions. Tous les messages éligibles doivent être postés avant le 21 avril 2024, à 18 heures HAE. Un (1) gagnant aux États-Unis d'Amérique sera sélectionné à l'hasard par le promoteur le 26 avril 2024 et le gagnant sera notifié à cette date ou après.
  • Le concours du Promoteur avec participation au moyen de LinkedIn, Instagram ou Facebook est ouvert uniquement aux résidents des États-Unis d'Amérique. Un (1) gagnant sera choisi à l'hasard parmi tous les participants.
  • Aucun achat n'est nécessaire. Les gagnants n'auront pas à payer pour participer au concours.
  • Les participants doivent être âgés de plus de 18 ans à la date de leur inscription.
  • Les employés de l'organisateur ne sont pas autorisés à participer.
  • LinkedIn, Instagram et Facebook ne sont en aucun cas affiliés ou impliqués dans le concours.
  • Une seule participation par personne et par concours sera acceptée.
  • Chaque participant doit s'abonner au concours au moyen de LinkedIn, Instagram ou Facebook en prenant une photo de l'igus:bike présenté sur le stand d'igus, Inc. Sea Otter (numéro de stand M333), puis en postant la photo sur son compte LinkedIn, Instagram ou Facebook avec l'hashtag #igusbike.
  • Le prix sera attribué à un gagnant sélectionné à l'hasard qui s'est abonné sur LinkedIn, Instagram ou Facebook, à l'aide d'un générateur de nombres aléatoires.
  • L'Organisateur ne sera pas tenu responsable si le prix nommé devient indisponible ou ne peut pas être réalisé. Le promoteur ne sera pas tenu responsable en cas de non-réception des inscriptions. L'organisateur n'est pas responsable des participations perdues, retardées, illisibles, corrompues, endommagées, incomplètes ou autrement invalides.
  • Dans la mesure où la loi applicable le permet, la responsabilité de l'organisateur au titre ou en rapport avec le concours ou les présentes conditions générales est limitée au prix d'achat du lot en question.
  • Dans la mesure permise par la loi applicable, l'organisateur ne peut être tenu responsable, en vertu ou en relation avec les présentes conditions générales, le concours ou tout prix, de tout coût, dépense, perte ou dommage indirect, spécial ou consécutif subi par un participant, même si ce coût, cette dépense, cette perte ou ce dommage était raisonnablement prévisible ou aurait pu être raisonnablement envisagé par le participant et l'organisateur, et qu'il résulte d'une rupture de contrat, d'un délit civil, d'une négligence, d'un manquement à une obligation légale ou autre.
  • Les prix ne sont ni négociables, ni transférables, ni remboursables. Il n'y a pas d'alternative en espèces. Si un prix n'est pas disponible pour quelque raison que ce soit, l'organisateur se réserve le droit de le remplacer par un prix de valeur égale ou supérieure.
  • Le nom, l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du gagnant doivent être fournis à l'organisateur sur demande et seront partagés pour permettre l'attribution du prix.
  • En cas de circonstances imprévues échappant au contrôle raisonnable de l'organisateur, ce dernier se réserve le droit d'annuler, de résilier, de modifier ou de suspendre le concours ou les présentes conditions générales, en tout ou en partie, avec ou sans préavis.
  • La décision du promoteur est définitive. Aucune correspondance ne sera échangée.
  • Le nom du gagnant et son nom d'utilisateur sur les réseaux sociaux peuvent être publiés sur les profils de médias sociaux de l'Organisateur après la sélection du gagnant.
  • La date de fin du concours est le 21 avril. Le gagnant sera annoncé le 26 avril.