Aux fins des présentes conditions générales, "Le promoteur" désigne igus, inc. dont la page LinkedIn est https://www.linkedin.com/company/igus-inc-. Le prix "" désigne un (1) igus® ReBeL.
En participant au concours, vous acceptez d'être lié par ces termes et par ces conditions. Tous les messages éligibles doivent être postés avant 18h00 EST le 25 mai 2023. Un (1) gagnant aux États-Unis d'Amérique ou au Canada sera sélectionné à l'hasard par l'Organisateur le 2 juin 2023 et le gagnant sera notifié à cette date ou après.
Le concours du Promoteur avec participation au moyen de LinkedIn est ouvert uniquement aux résidents des États-Unis d'Amérique et du Canada. Un (1) gagnant sera choisi à l'hasard parmi tous les participants.
Aucun achat n'est nécessaire. Les gagnants n'auront pas à payer pour participer au concours.
Les participants doivent être âgés de plus de 18 ans à la date de leur inscription.
Les employés de l'organisateur ne sont pas autorisés à participer.
LinkedIn n'est en aucun cas affilié ou impliqué dans le concours.
Une seule participation par personne et par concours sera acceptée.
Chaque participant doit s'abonner au concours au moyen de LinkedIn en prenant une photo de l'igus ReBeL présenté sur le stand d'igus, Inc. (numéro de stand 6413), puis en postant la photo sur son fil LinkedIn et en taguant igus, Inc. (page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/igus-inc-).
Le prix sera attribué à un gagnant sélectionné à l'hasard qui s'est abonné sur Instagram, à l'aide d'un générateur de nombres aléatoires.
L'Organisateur ne sera pas tenu responsable si le prix nommé devient indisponible ou ne peut pas être réalisé. Le promoteur ne sera pas tenu responsable en cas de non-réception des inscriptions. L'organisateur n'est pas responsable des participations perdues, retardées, illisibles, corrompues, endommagées, incomplètes ou autrement invalides.
Dans la mesure où la loi applicable le permet, la responsabilité de l'organisateur au titre ou en rapport avec le concours ou les présentes conditions générales est limitée au prix d'achat du lot en question.
Dans la mesure permise par la loi applicable, l'organisateur ne peut être tenu responsable, en vertu ou en relation avec les présentes conditions générales, le concours ou tout prix, de tout coût, dépense, perte ou dommage indirect, spécial ou consécutif subi par un participant, même si ce coût, cette dépense, cette perte ou ce dommage était raisonnablement prévisible ou aurait pu être raisonnablement envisagé par le participant et l'organisateur, et qu'il résulte d'une rupture de contrat, d'un délit civil, d'une négligence, d'un manquement à une obligation légale ou autre.
Les prix ne sont ni négociables, ni transférables, ni remboursables. Il n'y a pas d'alternative en espèces. Si un prix n'est pas disponible pour quelque raison que ce soit, l'organisateur se réserve le droit de le remplacer par un prix de valeur égale ou supérieure.
Le nom, l'adresse, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du gagnant doivent être fournis à l'organisateur sur demande et seront partagés pour permettre l'attribution du prix.
En cas de circonstances imprévues échappant au contrôle raisonnable de l'organisateur, ce dernier se réserve le droit d'annuler, de résilier, de modifier ou de suspendre le concours ou les présentes conditions générales, en tout ou en partie, avec ou sans préavis.
La décision du promoteur est définitive. Aucune correspondance ne sera échangée.
Le nom du gagnant et son nom d'utilisateur sur les réseaux sociaux peuvent être publiés sur les profils de médias sociaux du promoteur après la sélection du gagnant.