Change Language :

Figure 1 : Les soutiens de câbles igus®' ESD sont fabriqués dans un matériau spécial « igumid ESD ».
Les chaînes porte-câbles spéciales ESD (electrostatic discharge) sont utilisées dans de nombreux secteurs industriels. Lors de la conception d'un système de transport de câbles pour une application ESD, deux raisons importantes justifient l'utilisation de ces soutiens spécialisés : (1) empêcher les décharges électrostatiques d'endommager gravement les composants électroniques importants au cours du processus de fabrication; et (2) limiter les problèmes de sécurité dans les applications qui impliquent l'utilisation, le traitement ou le stockage de matériaux dangereux (inflammables).
Afin de protéger les composants électroniques importants contre les décharges électrostatiques, le soutien de câble doit conserver une conductivité à long terme. En outre, la plupart des appareils électriques, qui sont utilisés pour faire fonctionner les pompes, les lumières, les instruments et autres équipements d'une usine, peuvent souvent constituer une source potentielle d'inflammation. Pour éviter les explosions, les porte-câbles qui dissipent constamment les charges électriques de manière contrôlée sont idéaux pour loger et protéger ces câbles.

Figure 2 : Les porte-câbles du système E6 ne reposent pas sur une connexion par broche et alésage. Ils sont dotés de bandes de connexion résistantes à l'abrasion, qui réduisent le bruit et maintiennent la conductivité à long terme.
Le matériau du soutien de câble est essentiel pour garantir qu'il est adapté aux environnements ESD. Chez igus®, nous avons développé un matériau spécial appelé « igumid ESD », qui dissipe immédiatement les charges électrostatiques de manière contrôlée.
igumid ESD a été testé pendant des millions de cycles dans un grand nombre d'applications différentes. Ces chaînes porte-câbles sont plus rigides et ont une densité inférieure d'environ 15 %, ce qui les rend idéales pour les grandes longueurs de déplacement sans soutien. Les chaînes d'énergie ESD sont également durables, ne nécessitent pas d'entretien et peuvent résister à des conditions environnementales difficiles.
igus® a développé son premier polymère conducteur d'électricité il y a 16 ans. Les chaînes d'énergie produites dans ce matériau ont ensuite été testées sur 100 millions de cycles avant d'être mises sur le marché en 2002. Ces chaînes d'énergie spéciales répondent aux exigences de la norme SEMI E78-0998, la ressource internationale en matière de matériaux et d'entretien pour les applications dans un environnement critique, tel que la production de semi-conducteurs et d'électronique. Elles répondent également aux directives de la réglementation ATEX (Atmosphère Explosive) de l'Union européenne, qui couvre les équipements destinés à être utilisés dans des applications potentiellement explosives.
Un autre facteur important pour obtenir une conductivité à long terme dépend de la conception de la chaîne porte-câbles. La plupart des porte-câbles présentent une conception à broches et alésages, ou une série de liens flexibles, qui ne sont pas en mesure de maintenir une conductivité à long terme. Au fur et à mesure que ces broches et alésages s'usent et perdent le contact en certains points, une connexion intermittente se produit.
Nos porte-câbles System E6, uniques en leur genre, ne s'appuient pas sur une connexion à broches et alésages. Ils sont dotés de bandes de connexion résistantes à l'abrasion. Ces bandes permettent une connexion continue et à long terme sur toute la longueur de la gaine, ce qui garantit que la conductivité n'est jamais perdue. Le pas court de la gaine et la conception de la liaison réduisent également le bruit et les vibrations.
Que vous soyez intéressé par des solutions complètes, entièrement assemblées, ou que vous cherchiez à construire votre propre projet personnalisable, laissez-nous vous aider à trouver une solution basée sur votre application et vos exigences particulières. Communiquez avec nous au moyen du formulaire ci-dessous ou appelez-nous au (800) 521-2747 pour discuter de votre projet dès aujourd'hui!