Change Language :

Les systèmes e-chain pré-assemblés® augmentent la disponibilité des machines dans les tours automatiques CNC
Les tours multibroches sont utilisés pour la production en série de pièces pivotantes destinées à diverses applications dans une grande variété d'industries. C'est un art que d'harmoniser les opérations de traitement les unes avec les autres. Les systèmes d'alimentation en énergie préassemblés jouent un rôle important dans cet environnement. Ils garantissent une disponibilité nettement accrue à plusieurs endroits dans des conditions ambiantes exigeantes.
"Nos multi-bobineurs travaillent principalement en trois équipes," rapporte l'ingénieur diplômé (FH) Erich Schmid, responsable de l'installation des multi-bobineurs à l'usine de Deizisau d'INDEX-Werke GmbH & Co. KG. "Avec environ 350 employés sur le site Web, nous relevons quotidiennement le défi d'offrir des solutions de fabrication économiques à nos clients. Bien entendu, les exigences à l'égard de nos fournisseurs sont tout aussi élevées. Ils doivent évoluer avec nous sur le plan technique, à hauteur de yeux. Un catalogue ne m'apporte pas grand-chose."
Les spécialistes du tournage collaborent depuis de nombreuses années avec les experts en approvisionnement en énergie et en données d'igus®. Les chaînes électroniques prémontées®, appelées "readychain®" , sont particulièrement utilisées dans les tours CNC à six broches de la série "MultiLine". Dans l'espace intérieur du tour multibroche, la chaîne mobile multidimensionnelle® " triflex® R" en construction fermée assure un guidage sûr des câbles. Un système d'alimentation en énergie exceptionnellement robuste de la série "E4" 3838 prouve sa force dans le système d'alimentation des moteurs de broche dans le tambour.

igus® e-chain® du système "E4" pour l'alimentation des moteurs de broche dans le tambour
"readychain®" : prêt à être installé sur la machine
Les systèmes d'alimentation en énergie préassemblés permettent de réduire les coûts de stockage et les temps de traitement. Les entreprises peuvent ainsi répondre avec souplesse aux fluctuations des commandes et réduire encore davantage les dépenses d'achat. "La planification du projet a été un peu complexe au départ, se souvient" le responsable de l'installation. "Mais le jeu en vaut la chandelle. Une fois le travail de planification du projet terminé, l'application en vaut la peine. La disponibilité déjà élevée de nos machines a pu être encore améliorée grâce à cela. Et c'est très important pour notre clientèle, qui est principalement issue du secteur du décolletage. "
Le groupe INDEX et sa filiale TRAUB Drehmaschinen GmbH & Co. KG de la ville voisine de Reichenbach/Fils, compte parmi les principaux fabricants de centres d'usinage CNC dans le monde.
Avec six sites Web de production et six sociétés de vente et de service internationales, ainsi qu'environ 80 représentations, le groupe d'entreprises d'Esslingen s'est établi dans le monde entier.
La gamme de produits comprend des tours de production, des centres de tournage et de fraisage, des centres de tournage et de rectification, des tours verticaux et des tours multibroches CNC.
TRAUB se concentre sur le développement et la fabrication de centres de tournage universels, de tours automatiques à poupée fixe ou mobile et de centres de tournage et de fraisage. L'ensemble du groupe dispose d'une gamme complète de produits dans le secteur du tournage et est aujourd'hui le chef de file de la technologie du tournage.
Usinage complet pour pivots de toutes sortes
Les principaux clients des tours sont principalement issus de l'industrie automobile et des équipementiers automobiles, de la construction mécanique, de l'électrotechnique et de l'industrie électronique, ainsi que des fabricants du secteur de la technologie des fluides et de l'ingénierie des raccords. Les secteurs de la technologie médicale et aérospatiale sont des marchés en croissance. Nous disposons d'une gamme très large pour l'usinage complet des pivots - tant pour la production en série que pour la production de pièces uniques," précise Erich Schmid. "Nous sommes absolument fiers de notre gamme de fabrication verticale élevée. Nous fabriquons d'importants composants de base sur nos machines. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons garantir à nos clients une technologie de machine innovante, qui leur permet d'asseoir leur position concurrentielle. "
Les tours multibroches sont principalement destinés à la production en série d'émerillons. Les pièces brutes en acier, en laiton ou préformées comme les pièces moulées, les pièces forgées, les pièces de presse extrudées et les pièces étirées peuvent être traitées. Qu'il s'agisse de vis à os pour la technologie médicale ou de roues dentées pour l'industrie automobile, les tours multibroches permettent de produire des pièces de la plus haute qualité. Ils combinent les avantages de la technologie CNC avec ceux des tours à cames. Grâce à des temps d'équipement très courts, ces machines peuvent être utilisées pour la production en série d'un large éventail de pièces de précision, ainsi que pour les petites séries. Dans tous les cas, ils convainquent par leur économie élevée pour l'utilisateur.

Les liquides de refroidissement omniprésents ne posent aucun problème au système d'alimentation en énergie "triflex® R".
Chaînes électroniques robustes® avec des câbles spéciaux
Les conditions ambiantes pendant le tournage posent des exigences élevées aux différents composants de la machine.
Le système d'alimentation en énergie igus® résistant à l'usure et ses câbles alimentent tous les consommateurs mobiles tels que les broches, les porte-broches et les chariots. Les copeaux volants, les températures élevées et le liquide de refroidissement omniprésent posent des exigences très élevées au système d'alimentation en énergie de la contre-broche dans la salle d'usinage. L'utilisation du système d'alimentation en énergie multidimensionnel "triflex® R", dans lequel tous les câbles sont acheminés avec un chien d'arrêt défini, a permis d'améliorer encore la sécurité.
"Tout est à la pointe de la technologie mécanique," dit le responsable de l'installation Schmid, "et l'impression visuelle est également à l'avenant. L'espace intérieur du tour semble bien rangé. " Il n'y a pas que des avantages techniques et optiques. Le prémontage s'avère également intéressant pour le constructeur de machines-outils. "Nous avons économisé de l'argent en supprimant le distributeur hydraulique. Nous avons conçu un système d'alimentation en énergie un peu plus grand et intégré tous les composants essentiels. "
Fonctionne de manière fiable dans des espaces très étroits
Outre le système tridimensionnel d'alimentation en énergie "triflex® R", le système préassemblé "E4" e-chain® est utilisé dans les deux grands tours "MS52C", un multibroche à ouverture frontale et "MS52G", un multibroche avec porte-broche à contre-broche pour l'usinage sur la face arrière. L'alimentation des moteurs de broche dans le tambour est assurée par la chaîne électronique®. "Il s'agit de câbles doubles de grandes dimensions," explique Erich Schmid. Le diamètre de chaque câble est de 18 mm - et les câbles doubles doivent être logés de façon sécuritaire dans un espace minimum.
"Le potentiel d'amélioration pourrait être démontré ici aussi", se souvient Erich Schmid. La chaîne électronique® avec les câbles est déplacée vers le haut au cours de l'opération et enroulée comme une spirale. "Avec nos câbles "chainflex®" spécialement conçus pour être utilisés dans les chaînes électroniques®," nous pouvions proposer une solution idéale, explique Holger Notheis, conseiller technico-commercial d'igus® GmbH. "Leur gaine extérieure robuste répond à toutes les exigences mécaniques. "
Flexibilité et adaptation rapide
"Nos multi-bobineuses sont conçues pour être flexibles et rapidement mises à niveau. Les disponibilités élevées sont essentielles pour nous. Les systèmes d'alimentation en énergie et leurs câbles jouent ici un rôle essentiel. S'ils tombent en panne, c'est toute l'installation qui s'arrête," résume Erich Schmid. "Avec igus®, nous avons trouvé une solution qui correspond exactement à nos besoins sur place. Ce faisant, le prémontage a fonctionné pour nous dès le premier jour. "
Pour en savoir plus sur les produits appliqués, cliquez ici
D'autres applications intéressantes dans des domaines extrêmement variés peuvent être trouvées ici.