Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Le plus grand laboratoire pour les câbles souples

25 ans d´expérience et plus de 250 essais effectués en parallèle sur 3.800 m²

Le laboratoire chainflex® se concentre sur des essais et des tests particuliers, non décrits par les normes standards et les laboratoires, mais qui sont absolument nécessaires pour la détermination de la durée de vie et du fonctionnement des câbles en mouvement. [Uncover linktext="Weiterlesen..."]
Il y a toujours eu et il y a encore aujourd´hui une infinité d´entreprises de câbles proposant aussi des câbles pour le secteur "compatible chaînes porte-câbles". Le client est toutefois de plus en plus souvent confronté à la question de savoir si ces câbles conviennent vraiment à cet usage et quand ils risquent de tomber en panne. En effet, les essais et tests utilisés dans les normes ne corrspondent aux besoins particuliers des clients que dans des cas très rares, ces applications spéciales ne pouvant pas être décrites par des normes.
 
C´est à ces applications et à ces besoins particuliers que s´attache le laboratoire igus®. Partant de la norme standard et des directives formulées par des organes tels que le VDE, UL, etc., igus® a créé pour les câbles chainflex® des tests et des normes de fabrication répondant aux véritables impératifs posés aux câbles dans les applications en mouvement.
 
Ici, igus® fait la différence entre plusieurs essais et évaluations :
 
1. Essais concernant le matériau De nouveaux matériaux, pour les conducteurs, l´isolation ou les gaines, sont mis au point en fonction des besoins des clients. Pour ce qui est des conducteurs et des matériaux des gaines notamment, nous pouvons procéder à des différenciations pas forcément visibles d´emblée. Pour les essais qui s´ensuivent, nous pouvons faire appel à un nombre de normes chainflex® allant jusqu´à huit.
 
2. Essais concernant la structure Nous procédons ici à une évaluation systématique de nouvelles structures, de procédés de fabrication et de leur influence sur la durée de vie. Ces essais en particulier ont montré par le passé que des procédés de fabrication soit disant identiques peuvent entraîner des différences notables pour les applications en mouvement.
 
3. Essais de qualité accompagnant la production En vertu d'algorithmes de sélection donnés, des câbles pris au hasard sont soumis à des tests igus® particuliers après la production et après les tests normalisés de contrôle de fabrication. Le laboratoire soumet jusqu´à 10% des câbles fabriqués à un essai de flexion en continu et assure ensuite les examens nécessaires de la structure.
 
4. Tests de durée de vie à long terme Ces projets d´essais, qui ont une durée de vie allant jusqu´à 4 ans, s'attachent à déterminer la durée de vie maximale des câbles sélectionnés.
L´accent y est placé sur la surveillance continuelle des paramètres afin de détecter les problèmes quand ils apparaissent.
 
5. Applications du client igus® propose un service particulier en réalisant des tests spécifiques pour des clients.
Ces essais sont basés sur les mouvements effectués dans l´application du client et présentent un grand avantage pour les usages critiques : Les essais définissent les limites et permettent d´éventuelles optimisations avant le grand démarrage en série.
 
Le laboratoire chainflex® Bien sûr, des conditions doivent être remplies pour que les essais décrits ci-avant puissent être mis en oeuvre de manière logique, systématique et reproductible.
Un environnement adapté doit être créé en plus des normes d´essai igus® qui définissent des règles claires pour les essais et assurent une comparabilité. Le laboratoire de plus de 2 750 m2 offre ces conditions :
 
L´équipe du laboratoire a à disposition plus de 50 bancs d´essais et machines. Des courses très différentes (de 0,3 m à 120 m) peuvent être réalisées, ainsi que des applications horizontales ou suspendues.
 
Les bancs essais de torsion à 12 axes triflex® offrent de nombreuses possibilités de tests et élargissent la gamme d´essais en torsion, que viennent compléter quatre robots différents à six axes.
 
Des bancs d´essais spéciaux pour les tests d´abrasion et chimiques, qui testent dans des conditions nettement plus réelles que celles des tests de dépôt et de vieillissement selon UL ou VDE, sont utilisés notamment pour la mise au point de matériaux. Ceux-ci ont considérablement contribué à ce que les matériaux de gaine extérieure igus® soient mieux adaptés aux chaînes porte-câbles et garantissent ainsi la plus grande fiabilité.
 
Les influences thermiques sur les câbles en mouvement, bien souvent sous-estimées, peuvent être testées dans un conteneur spécial équipé d´un axe d´une longueur de 7 m et qui peut être réglé à des températures comprises entre -40 °C et +60 °C.
Ceci présente un avantage considérable, puisqu´il n’est plus nécessaire de se fier aux seuls tests au mandrin prévus par le VDE et qu´il est possible de tester le vieillissement en mouvement constant sur différentes courbes de température. L´axe de 7 m peut alors accueillir différents rayons et différents types de chaînes.
 
Il va de soi pour tous les tests, et il y en a plus de 600 en cours en ce moment, qu´ils sont consignés de manière systématique et efficace. En effet, 600 câbles en test signifient que quelque 5.000 points de mesure doivent être surveillés en permanence.
Pour cela, il est fait appel aux systèmes de surveillance mis au point par igus®. En plus d´assurer la surveillance en ligne, ceux-ci procèdent à une consignation très exacte des données pour pouvoir détecter une usure avant qu´elle ne cause une panne.
Cette détection précoce, sans essai destructif, est particulièrement importante pour pouvoir tirer des conclusions sur d´éventuelles adaptations. Ensuite, tous les câbles seront disséqués selon un protocole donné, tous les composants en seront examinés en détail et les résultats consignés.
 
Il est ainsi possible de donner des informations fiables sur tous les câbles chainflex®, ce qui offre à l´utilisateur une grande sécurité au niveau du choix de son câble.

Les faits :

  • Le plus grand laboratoire pour les câbles souples
  • 25 ans d´expérience
  • Superficie de 3.800 m²
  • 125 bancs d´essais
  • Plus de 250 tests effectués en parallèle sur 58 installations de test
  • 2 milliards de cycles de tests par an
  • Plus de 700.000 mesures électriques par an
(Vidéo en anglais)

Pourquoi le produit devrait tenir ses promesses

UL verified : chainflex® reçoit la plus haute distinction de l'organisation de contrôle « Underwriters Laboratories » de renommée mondiale

Nous vous offrons en toute bonne conscience une garantie de 36 mois sur nos câbles, étant en mesure de prédire de façon sûre la durée de vie de nos câbles grâce à l’expérience accumulée en 30 ans dans notre laboratoire de tests d’une superficie de 3 800 m² avec 700 tests effectués en parallèle.

igus est la première entreprise allemande à avoir fait valider cette promesse pour les câbles chainflex. Au terme d'un processus de certification complexe, l'institut américain « Underwriters Laboratories » a confirmé l'exactitude de l'affirmation « igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year ». L'entreprise de Cologne est ainsi la première entreprise d'Europe à faire confirmer par une institution de contrôle de réputation internationale la véracité d'une affirmation publicitaire. A l'avenir, pas un câble chainflex ne sortira de l'usine, où qu'elle soit dans le monde, sans porter le label UL-Marketing avec le numéro B129699 renvoyant à igus.

1 044 câbles parmi les plus de 1 350 que compte la gamme et qui sont disponibles sur stock possèdent déjà une homologation UL classique. Elle est indispensable pour la mise en service sans problème d'un équipement aux Etats-Unis. L' exportation d'équipements vers l'Amérique se fera ainsi sans problème. La  combinaison entre homologation UL et label UL-Marketing  rend cette exportation deux fois plus facile.

Ces déclarations procurent une fiabilité et une sécurité de planification pour l'ensemble de votre processus d'investissement; et maintenant d'autant plus qu'elles ont été confirmées par un organisme extérieur ! Tous les détails à ce sujet ici : 
Livre blanc gratuit (en anglais)

Durée de vie : 41 millions de mouvements

Test 4876 : câble de commandes CF9.15.18

Un câble de commandes CF9.15.18 tient 526.000 mouvements à une température de -40 degrés.

Test 5108 : câble bus CFBUS.LB.049 (Ethernet CAT6)

Un câble bus CFBUS.LB.049 tient plus de 24 millions de mouvements.

Test 4221 : câbles de données CF240.PUR

Un câble de données CF240.PUR tient 30 millions de mouvements à un rayon de courbure de 75 mm.

Test 5034 : câble servoconducteur CF29.25.15.02.01.D

Un câble servoconducteur CF29.25.15.02.01.D tient 45 millions de mouvements avec un rayon de courbure de 100 mm.

Test 4888 : câble bus CFROBOT8.PLUS.045

Un câble bus CFROBOT8.PLUS.045 tient 15 millions de cycles dans une chaîne porte-câbles en torsion à +/- 180°.

Test 4692 : câble de mesure CF113.D

Un câble de mesure CF113.D tient 32 millions de mouvements à un rayon de courbure de 55 mm.

Test 5064 : câble bus CFBUS.PUR.049

Un câble bus CFBUS.PUR.049 tient 17 millions de mouvements à un rayon de courbure de 75 mm.

Test 4831 : câble de puissance pour moteurs CF270.UL.25.04.D

Un câble servoconducteur CF270.UL.25.04.D tient plus de 18 millions de mouvements.

Test 4932 : Câble de données CF298.05.04

Un câble de données CF298.05.04 tient 54 millions de mouvements à un rayon de courbure de 18 mm.

Test 4904 : Câble de puissance pour moteurs CF38.250.04

Un câble de puissance pour moteurs CF38.250.04 tient 43 millions de mouvements avec un rayon de courbure de 175 mm.

Test 4844, câbles de données CF211.PUR.02.14.02

Un câble de données CF211.PUR.02.14.02 tient 25 millions de mouvements.

Test 4901 : Câbles de données PVC CF211

Un câble de données CF211 en PVC tient 53 millions de mouvements à un rayon de courbure de 75 mm.

Test 4853 : câble servoconducteur pour broche CF270.UL.100.01.D

Un câble servoconducteur pour broche CF270.UL.100.01.D tient 22 millions de mouvements.

Test 3486 : Câble bus CFBUS.8 .45 (câble Ethernet)

Un câble bus CFBUS.8.045 (câble Ethernet) tient 22 millions de cycles dans une chaîne porte-câbles en torsion à +/- 180°.

Test 3479 : Câble de mesure CF11.D

Un câble de mesure CF11.D tient 66 millions de mouvements à un rayon de courbure de 75 mm.

Test 3841a: Câble servoconducteur CF21.UL

Un câble servoconducteur CF21.UL tient 54 millions de mouvements à une flèche de 20%

Test 3105 : Câble fibres optiques CFROBOT5.501

Un câble fibres optiques pour robots CFROBOT5.501 tient plus de 28 millions de cycles à une torsion de ± 180°/m.

Test 2233 : Câble de commandes CF5.10.25

Un câble de commandes CF5.10.25 tient 42 millions de mouvements à un rayon de 100 mm.

Test 3089 : Câble bus CFBUS.045 (câble Ethernet)

Test 3089 : Un câble bus CFBUS.045 (câble Ehernet) tient plus de 77 millions de mouvements en test d´endurance.

Test 3621 : Câble de commandes CF98.05.04

Un câble de commandes CF98.05.04 tient 139 millions de mouvements à un rayon de 18 mm.

Test 4009 : Câble de mesure thermocouple CFTHERMO. K. 001 | igus France

Un câble thermocouple CFTHERMO.K.001 tient 97 millions de mouvements à un rayon de courbure de 48 mm.

Test 4011 - fibre optique CFLG.2LB | igus France

Un câble fibre optique chainflex® CFLG.2LB qui vit toujours après 50 millions de mouvements à un rayon de courbure de 35 mm.

Test 4428 : CFSPECIAL.182.045

Un câble spécial CFSPECIAL.182.045 Profibus atteint une sollicitation en traction maximale de 2800 N.

Test 4404 : Câble servoconducteur CF270.UL.D

Un servoconducteur PUR CF270.Ul.D tient 27 millions de mouvements avec un rayon de courbure de 125 mm.

Test 3351 : Câble de puissance pour moteurs CFROBOT. 036

Un câble de puissance pour moteurs CFROBOT.036 tient 17 millions de cycles avec un rayon de courbure de 110 mm.

Test 5006a : Câble bus Ethernet CFBUS

Un câble bus CFBUS.052 (câble Ethernet) tient 41 millions de mouvements avec un rayon de courbure de 100 mm.

Test 4345 : Câble bus CFROBOT8.060 Profinet

Un câble bus CFROBOT8.060 Profinet tient 6 millions de cycles à un rayon de courbure de 145 mm.

Test 4866 : câble bus Profinet CFBUS.060

Un câble bus Profinet CFBUS.060 tient plus de 59 millions de mouvements à un rayon de courbure de 63 mm.


36 mois de garantie chainflex® tient – avec 36 mois de garantie

36 mois de garantie

Sécurité contre les pannes

Depuis plus de 25 ans, nous effectuons des tests dans le plus grand laboratoire de test de chaînes porte-câbles et de câbles. Nous sommes ainsi en mesure de donner des indications fiables sur la tenue et la durée de vie de nos produits. Découvrez ici ce que nous pouvons faire pour vous.

Autres tests et informations pouvant vous intéresser


Quels autres tests sont effectués dans le laboratoire igus® ?

Le laboratoire de tests igus® ne se limite pas à examiner les câbles chainflex®. Les paliers lisses iglidur®, les chaînes porte-câbles, les paliers linéaires, unités linéaires et entraînements à vis drylin® ainsi que les composants robolink® y font aussi l'objet de tests approfondis.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG