Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Câbles Ethernet pour les très grandes vitesses

Transport fiable des données avec les câbles Ethernet

Ethernet est le standard le plus communément utilisé à l'heure actuelle pour le câblage des réseaux locaux (LAN, Local Area Network). Des débits allant jusqu'à 400 Gigabit/s sont certes spécifiés à l'heure actuelle mais la vitesse maximale que permet la technique actuelle est de 40 Gigabit/s. Les câbles Ethernet sont répartis en catégories (Cat) allant de CAT3 à CAT8. Si CAT3 n'est pratiquement plus utilisé, les catégories CAT5 à CAT7 sont courantes dans le secteur industriel. Le standard CAT5e reste le plus utilisé en automatisation. Les standards PROFINET et ETHERCAT basés sur le standard Ethernet découlent aussi de CAT5e.
 
Ethernet est le standard en automatisation. Le génie mécanique tout comme les systèmes de traitement de l'image font appel à des systèmes bus basés sur Ethernet. Sa transmision rapide des données permet également de répondre aux critères de l'industie 4.0. C'est aussi parce que les machines peuvent être intégrées relativement facilement au réseau de bureau existant qu'Ethernet est devenu très intéressant pour le secteur du génie mécanique.
Domaines d'utilisation des câbles Ethernet

Il existe des câbles Ethernet pour des domaines d'utilisation très variés. Les câbles Ethernet sont souvent posés de manière fixe dans les machines et équipements, ce qui permet d'en choisir des variantes économiques avec un conducteur massif ou un conducteur souple composé de 7 cordons.

 

Pour les applications dans les chaînes porte-câbles, il est toutefois nécessaire de faire appel à des câbles Ethernet avec des cordons de fils fins. Il est également nécessaire de faire appel à une structure de câble adaptée aux applications dans les chaînes porte-câbles afin que la transmission des données reste assurée même après des années. C'est la raison pour laquelle les câbles chainflex se sont imposés notamment pour les installations et machines telles que robots, machines d'emballage, machines de production et  machines-outils.

Câble Ethernet dans une chaîne porte-câbles

Applications avec des câbles réseau igus

La gamme de câbles chainflex offre un grand choix de câbles Ethernet. Elle comprend 32 types de câbles Ethernet de catégorie Cat 5, Cat 6 et Cat 7 issus de 9 familles de câbles pour différents domaines d'utilisation. Tous les câbles Ethernet chainflex ont été mis au point pour des mouvements constants dans les chaînes porte-câbles. En fonction de ses besoins, le client peut choisir des câbles avec une gaine extérieure en PVC, en PUR et en TPE. Les différentes séries de câbles bus offrent différents niveaux de performance et il est donc possible pour chaque domaine d'application de choisir le câble permettant d'avoir la durée de vie la plus longue.
 
Les câbles bus chainflex ont toutefois un point commun. Tous les câbles chainflex sont soumis aux mêmes critères de qualité. Peu importe qu'il s'agisse d'un câble économique de la famille CF888 ou d'un câble pour les exigences les plus élevées et des rayons de courbure extrêmement petits, comme c'est le cas pour la famille CFBUS.LB. C'est la raison pour laquelle la société igus accorde pour ses câbles chainflex une garantie de fonctionnement de 36 mois avec des durées de vie allant jusqu'à 10 millions de cycles.

Le câble Ethernet le plus économique qui soit sûr de bien fonctionner
Tableau de sélection pour la plus grande gamme de câbles Ethernet souples

Câbles Ethernet CAT
Longueurs de transmission On accorde souvent trop peu d'importance à la question de la longueur de transmission maximale des câbles bus. Il faut généralement être prudent à ce sujet, la longueur maximale de transmission dépendant grandement du type de câble. Un câble pour la pose fixe à toujours un affaiblissement inférieur à celui d'un câble souple qui a été conçu pour des mouvements constants. La longueur de transmission est donc inférieure à celle d'un câble pour la pose fixe.
 
En fonction de la famille, les câbles réseau chainflex sont certes conçus mécaniquement pour des courses allant jusqu'à 400 m voire même plus mais le débit du système bus diminue à mesure que la longueur du câble augmente. La spécification Ethernet décrit une longueur totale de câble de 100m. Cette longueur prévoit toutefois à 90 m de câble d'installation et 10 m de câble de patch (2 x 5 m). Une longueur totale allant jusqu'à 100 m peut ainsi être obtenue en pose fixe. Pour les câbles Ethernet ultra souples destinés à une utilisation dans des chaînes porte-câbles, notre expérience montre toutefois qu'une longueur de 50 m maximum est possible entre deux participants Ethernet. Cette longueur dépend toutefois de la catégorie de câble (CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7), des conditions ambiantes et des spécifications de l'application. Pour les courses longues, nous recommandons donc de faire appel à des fibres optiques qui permettent des longueurs allant de plusieurs centaines de mètres à 2 km.

Surveillance de câbles Ethernet avec i.Sense CF.D

Indépendante du protocole utilisé, la nouvelle méthode de mesure saisit les caractéristiques de transmission des données des câbles pendant le service en faisant appel aux hautes fréquences et rend superflue la présence de fils sacrificiels supplémentaires. La nouvelle génération permet même une surveillance du câble totalement sans contact.

Tout début de détérioration des propriétés de transmission peut dès lors être considéré comme un indicateur que le câble devra bientôt être changé. Cette surveillance intelligente de l'état de l'ensemble du câble en mouvement, connecteurs compris, permet d'éviter des immobilisations des équipements. 

Au mètre ou confectionnés Les câbles réseau chainflex peuvent être commandés au mètre sur touret ou en couronne, à partir d'une longueur de 1 m sans frais de coupe et sans supplément pour petite quantité. igus propose aussi ces câbles sous forme de readycable entièrement confectionnés. Chaque câble Ethernet chainflex peut donc aussi être commandé sous forme préconfectionnée dans la longueur souhaitée, à partir d'une unité. Différents types de câbles et de connecteurs peuvent être sélectionnés dans la boutique en ligne readycable. Une fonction filtre permet de procéder au bon choix.
Câbles Ethernet au mètre

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Photo
Gary Johnson

chainflex® Sales Manager

Ecrire un e-mail

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG