Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Les douilles frittées face aux douilles en polymère

Si les deux types de douilles conviennent par principe tout pareil à de nombreuses applications, les technologies et les paramètres de performance des douilles frittées et des douilles en polymères présentent des différences parfois profondes. Quels sont les avantages des douilles en bronze fritté ? Et quand les douilles en polymère sont-elles mieux adaptées ? Le face à face entre deux technologies.

Comparatif du principe de fonctionnement

Structure douille frittée

Douilles frittées

Les douilles frittées ont un corps en bronze, fritté comme leur nom l'indique. La spécificité des douilles en bronze réside dans leur structure poreuse dans laquelle se trouve du lubrifiant. Dès que la viscosité baisse face à l'augmentation des températures de service en raison du frottement, le lubrifiant sort. Un film de lubrifiant qui réduit le frottement de la douille se forme à partir d'une certaine vitesse de rotation. 
Structure palier lisse polymère iglidur®

Paliers lisses polymères iglidur®

La structure homogène et uniforme avec des lubrifiants solides et des fibres de renfort n'a pas besoin de bain d'huile pour bien fonctionner. Ainsi, les lubrifiants solides intégrés sont toujours à disposition, quels que soient le type de mouvement et la vitesse. On obtient ainsi d'excellentes valeurs de frottement et d'usure sur toute la durée de vie du produit.

Vue d'ensemble : avantages et inconvénients des douilles frittées et des paliers polymères

Palier fritté

Douilles frittées

Le bain d'huile permet un faible frottement et des vitesses élevées

Effet lubrifiant limité en présence de mouvements linéaires et oscillants

L'huile limite la résistance aux agents chimiques et aux températures

Sensibilité aux charges de bord et aux coups

Risque de colmatage des pores par la saleté

Palier lisse iglidur® G

Paliers lisses polymères iglidur®

Pas besoin de graissage supplémentaire

Produit économique

Calcul en ligne de la durée de vie

Durée de vie élevée et faible frottement quel que soit le mouvement

100% sans corrosion

Résistance élevée aux agents chimiques et aux températures

Conformité RoHS

Faible poids

Insensibilité à la saleté

Amortissement mécanique élevé

Utilisation possible arbres « tendres » moins chers


La société Reifenhäuser GmbH (Allemagne) résout les problèmes avec des paliers lisses polymères sur une installation de thermoformage.

Machine de thermoformage de la société Reifenhäuser GmbH
Pour garantir le bon déroulement de la production, la corbeille de calibrage de l'installation doit être nettoyée à intervalles réguliers. Ce nettoyage est assuré par des systèmes de nettoyage haute pression modernes dans la plupart des cas. Sur les solutions avec des paliers conventionnels, le lubrifiant sort des paliers et il y a même des particules de saleté qui y entrent. Cela crée des problèmes (arrêts) et engendre des coûts. Des paliers lisses polymères iglidur® à lubrifiants secs incorporés sont utilisés pour résoudre ce problème. 

Boîte d’échantillons « iglidur improves » (en anglais)

Demander une boîte d'échantillons gratuite

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits. Cette boîte d'échantillons contient les principaux paliers lisses igus® et vous aide pour choisir le bon palier pour votre application.
La commander maintenant, elle est gratuite

Plus d'informations sur les paliers iglidur®

Laboratoire de tests avec périmètre réservé aux paliers lisses Obtenez plus d'informations sur les paliers lisses iglidur®, allez sur notre boutique en ligne ou obtenez de précieux conseils et des informations sur la conception, la mise en place et de nombreux autres thèmes liés aux paliers.

Base de connaissances

Doigts tapant sur une tablette Vous trouverez ici des réponses aux principales questions sur les paliers lisses iglidur. Regroupées et traitées en détail par nos spécialistes des paliers lisses. 

Applications avec des paliers lisses iglidur

Machine agricole dans un champ Les ingénieurs et les équipes de maintenance sont de plus en plus nombreux à faire confiance à des paliers lisses polymères iglidur® pour leurs applications. Ils coûtent jusqu’à 40 % de moins que les solutions métalliques, ils sont vite livrés et sont sans graisse et sans entretien.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG