Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Paliers lisses polymères sans graisse pour une chaise de bureau ergonomique


Un fauteuil de bureau haut de gamme où il fait bon se prélasser, et qui a été fait pour ça. Il a été mis au point par la célèbre architecte française Françoise-Hélène Jourda pour Nowy Styl GmbH. L'alternance constante entre dos cambré et dos arrondi permet de conserver la bonne santé et la stabilité de la colonne vertébrale. Quatre brevets garantissent un confort d'assise exceptionnel. Des paliers lisses polymères iglidur sans graisse et sans entretien de la société igus veillent à ce que les différents réglages soient assurés avec le silence exigé pour un tel fauteuil.

« Les recherches ont montré qu'être appuyé à un dossier avec une légère cyphose est la meilleure manière de soulager la colonne vertébrale », rapporte Corinna Graf, Responsable marketing chez Nowy Styl GmbH à Ebermannsdorf. « Des enquêtes indépendantes ont aussi montré que la plupart des utilisateurs n'utilisent généralement pas toutes les fonctions de leur chaise de bureau même si la démonstration leur en a été faite auparavant. » Ces constats ont été pris en compte lors de la mise au point du fauteuil de direction Galileo dont les réglages sont assurés de manière largement automatique. Françoise-Hélène Jourda, architecte et designer française de renommée internationale, lui a apporté sa touche unique.
Fauteuil de bureau Galileo

Problème

Le fauteuil devait être parfaitement silencieux dans son usage et ses réglages. Il devait aussi être sans graisse afin d'éviter la saleté et les coûts liés à l'entretien. Les paliers métalliques et les roulements à aiguilles utilisés jusqu'à présent dans le fauteuil étaient des produits sur mesure d'une fabrication complexe.

Solution

Les matériaux standards iglidur G et J peuvent être déclinés en une grande variété de paliers lisses. Les demandes spéciales peuvent être mises en œuvre sans problème, de manière flexible. Dans le même temps, les deux matériaux offrent pour le fauteuil de bureau une solution résistante à l'usure qui n'a pas besoin de lubrifiants supplémentaires. Les logements n'ont donc pas besoin d'entretien.  

« Nous pouvons maintenant dire qu'ils ont fait leurs preuves. Nous n'avons pas eu la moindre réclamation. »

Franz Eckert, Responsable des études, à propos du choix des paliers lisses .

Quatre brevets pour un fauteuil

Le fabricant de chaises de bureau et autres types de sièges a choisi de remplacer les paliers métalliques et autres roulements à aiguilles par des paliers lisses polymères iglidur de la société igus. Ces paliers lisses sont sans graisse et donc sans entretien, ils sont extrêmement polyvalents et disponibles en version gamme catalogue ou en version spéciale sur mesure, à partir d'une pièce. Ils sont tous optimisés en matière de frottement et d'usure. Leur très bon rapport qualité-prix mais aussi leur fonctionnement silencieux justifient leur utilisation dans ce fauteuil de bureau haut de gamme. Les paliers lisses en matériaux iglidur J et iglidur G assurant les différents pivotements ainsi que les films lisses iglidur J de la gamme drylin R utilisés pour les mouvements linéaires confirment leur polyvalence.

Quatre brevets sont utilisés pour la « vie intérieure » du Galileo et viennent redéfinir la position assise ergonomique en conjonction avec le perfectionnement du mécanisme « Glide-Tec » éprouvé et breveté. L'élément central en est le mécanisme « Glide-Tec+ », une assise mobile qui, en conjonction avec un dossier breveté se déplaçant en trois dimensions, permet une mobilité optimale en position assise. Viennent s'y ajouter l'encouragement du passage entre dos cambré et dos arrondi, souhaitable en termes d'ergonomie, grâce à un brevet assurant le soutien du mouvement de lordose-cyphose ainsi que des brevets pour un réglage simplifié de la profondeur de l'assise et un réglage automatique du poids.
Réglage de la profondeur de l'assise du fauteuil de bureau avec des paliers lisses iglidur Films lisses JUM pour le réglage de la profondeur de l'assise. Fonctionnement sans bruit et fluide.

Paliers lisses sans graisse pour la cinématique

Les paliers lisses polymères hautes performances font la démonstration de leurs atouts sur la cinématique brevetée « Glide-Tec+ ».linéaire L'ajustement lordose-cyphose, sorte de colonne vertébrale artificielle, fait la particularité du fauteuil. Des éléments en plastique mobiles sont posés sur deux tiges en métal incurvées qui se retournent dès que l'utilisateur s'appuie contre le dossier. Les éléments porteurs se cintrent alors de manière à ce que la forme du dossier s'adapte parfaitement à la position assise. Ce dossier est l'un des plus flexibles au monde.

La rotation est assurée par des paliers lisses à collerette en iglidur J, un matériau universel. Sur cette application, il se distingue par une résistance à l'usure extrême et un fonctionnement silencieux avec un arbre chromé trempé. Les paliers lisses sont précontraints en raison de la compensation des tolérances nécessaire, afin que la fluidité requise soit assurée de manière fiable, que le jeu éventuel soit compensé et que l'on ait le faible niveau sonore requis. « Un fauteuil de bureau de ce segment de prix ne doit en aucun cas grincer, couiner ou vibrer », souligne Franz Eckert, Responsable de la conception.

Les paliers lisses du fauteuil sont conçus pour un poids de 200 kilos. La personne qui s'assoit dans le fauteuil est automatiquement pesée. Le matériau iglidur G est dans son élément quand cette force de pression élevée se produit. Il est décliné ici sous la forme d'un palier universel économique à collerette, disponible sur stock en plus de 650 cotes. Son principal atout technique dans cette application réside dans le fait qu'il résiste à de fortes charges statiques sur la durée sans détérioration aucune.

Les paliers lisses en iglidur G supportent la force de pression continue et élevée lors du réglage automatique et de l'utilisation du siège. Les paliers lisses en iglidur G supportent la force de pression continue et élevée lors du réglage automatique et de l'utilisation du siège.

Pour le réglage de la profondeur de l'assise, un mouvement purement linéaire, ce sont des films lisses JUM en iglidur J qui s'imposent. En raison de leur structure d'âme parfaite pour les mouvements linéaires, ils ont un faible coefficient de frottement et offrent la fluidité et le silence de fonctionnement requis en combinaison avec de l'acier. « L'effet de stick-slip redouté ne se produit nulle part », déclare le Responsable de la conception à propos d'un aspect important. « Tous les réglages fonctionnent avec fiabilité et sans bruit. »

L'absence de graissage est un autre aspect positif. Le fauteuil de bureau haut de gamme est disponible en d'innombrables variantes et est assemblé selon les souhaits du client sur le site de l'entreprise. « Comme le monteur n'a plus à graisser quoi que ce soit, le risque de salir involontairement le revêtement de très grande qualité des coussins de l'assise ou du dossier diminue », ajoute Franz Eckert.

Priorité aux pièces standards

Le fauteuil de direction, qui est commercialisé depuis 2006, fait uniquement appel à des paliers lisses standards du vaste système modulaire igus capable de fournir presque toutes les applications. Les solutions spéciales pour les paliers lisses devaient être évitées d'office afin de se concentrer sur le sujet principal, l'ergonomie du fauteuil. De nombreux échantillons ont été fournis et des conseils techniques prodigués en amont de la mise au point.

Les paliers ont ensuite été soumis à de nombreux tests sur nos propres bancs d'essais. Ces essais se sont surtout concentrés sur le fonctionnement régulier, le niveau sonore, la robustesse et la durée de vie. « Mais il faut vraiment attendre l'utilisation dans l'application pour voir si toutes les exigences sont remplies », précise Franz Eckert. « Maintenant, nous sommes en mesure de dire qu'ils ont fait leurs preuves. Nous n'avons pas eu la moindre réclamation jusqu'à présent. » Le choix des paliers lisses polymères a aussi été le bon en termes économiques. Les économies permises par l'utilisation des paliers lisses igus sont estimées à environ 50 %.

Siège de cinéma avec goulotte à pop-corn

Des paliers en polymères sont maintenant utilisés dans d'autres sièges de la marque. Ils font preuve d'une très grande robustesse dans des fauteuils de cinéma par exemple, qui peuvent aussi être équipés d'une goulotte à pop-corn pour que celui-ci tombe toujours au sol dans le bon sens et facilite le nettoyage. Tous les logements impliquant une rotation y sont équipés de paliers en polymères.

Le fauteuil de bureau haut de gamme Galileo marie design, ergonomie et confort. Ses fonctions assistent le besoin naturel de mouvement de l'être humain même assis et maintiennent le dos en bonne santé. « Même s'y affaler n'est pas mauvais », en conclut la responsable marketing. Et le responsable des études d'ajouter : « Les paliers en polymères contribuent à la bonne réalisation de tous les mouvements. »

Corinna Graf (Nowy Styl) et Bernhard Hofstetter (igus) avec le design innovant du fauteuil de bureau Galileo. Corinna Graf (Nowy Styl) et Bernhard Hofstetter (igus) avec le design innovant du fauteuil de bureau Galileo.

Produits utilisés


Vous trouverez ici d'autres applications intéressantes de secteurs extrêmement variés



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG