Paliers lisses iglidur® et roulements à aiguilles dans un test comparatif d'usure

Le client a mis à notre disposition les arbres utilisés dans son application afin qu'une série de tests soit effectuée dans le laboratoire igus®. Ces essais ont été faits dans notre propre laboratoire de tests sur une machine de test standard. L'application du client peut être parfois exposée à une forte pénétration de saleté. Un graissage n'est donc pas souhaité. De surcroît, le graissage nécessaire pour les roulements à aiguilles ne peut être garanti que de manière limitée sur toute la durée de fonctionnement. Ont donc été comparés les paliers lisses en service normal, c'est-à-dire à sec sans graissage, et les roulements à aiguilles avec et sans graissage. Dans un premier temps, tous les tests ont été effectués sans pénétration de saleté. Pour les paliers lisses iglidur®, le critère d'usure était la modification du diamètre intérieur dans le sens de la charge. A cet effet, le diamètre intérieur a été mesuré avec un micromètre avant et après les tests. La différence est l'usure. Le nombre de cycles a permis de calculer le kilométrage afin de pouvoir comparer l'usure. Le diamètre intérieur des roulements à aiguilles n'a pas pu être mesuré avec les moyens dont dispose le laboratoire. Ici, l'usure a été déterminée par la perte de masse, entre autres.
Tests d'usure en oscillation Photo 1 : Ces essais ont été faits dans notre propre laboratoire de tests sur une machine de test standard.




1

Levier pour la transmission de la force

2

Charge

3

Banc d'essai

Le test d'usure a été effectué avec les paramètres suivants :

  
Paramètre Valeur
Entrepôt iglidur® P210 iglidur® Q iglidur® Q2 Roulement à aiguilles Roulement à aiguilles
Arbre Arbre du client (nitruré) Arbre du client (nitruré) Arbre du client (nitruré) Arbre du client (nitruré) Arbre du client (nitruré)
Charge 4 MPa 4 MPa 4 MPa 4 MPa 4 MPa
Type de mouvement Oscillation Oscillation Oscillation Oscillation Oscillation
Angle d'oscillation 60° 60° 60° 60° 60°
Vitesse 0,01 m/s 0,01 m/s 0,01 m/s 0,01 m/s 0,01 m/s
Lubrification non non non non OKS 400 (une fois)
Nombre de cycles de consigne 600000 600000 600000 600000 600000
iglidur® P210 Photo 2 : palier en iglidur® P210 testé sans graissage, avec son arbre
iglidur® Q Photo 3 : palier en iglidur® Q testé sans graissage, avec son arbre
iglidur® Q2 Photo 4 : palier en iglidur® Q2 testé sans graissage, avec son arbre
Roulement à aiguilles Photo 5 : roulement à aiguilles testé sans graissage, avec son arbre

Comparaison de l'usure moyenne

iglidur® P210, iglidur® Q, iglidur® Q2 ; p=4MPa ; v=0,01 m/s ; angle d'oscillation 60°

Résultat :

Les roulements à aiguilles non graissés ont défailli après environ 1/10jusqu' à 1/3 de la durée de consigne. L'arbre a aussi été très endommagé. Les roulements à aiguilles graissés sont devenus plus lourds. Cela est probablement dû à la graisse qui s'est accumulée dans le roulement et sur laquelle l'abrasion et la saleté se sont agglutinées. Il semble toutefois que l'usure au niveau du roulement ait été très faible. Tous les paliers lisses iglidur® ont atteint la durée de vie de consigne et sont encore pleinement fonctionnels, tout comme les roulements à aiguilles graissés. Les arbres ne présentent que de faibles traces de passage. Ce sont les paliers lisses en iglidur® P210 qui ont obtenu les meilleurs résultats en matière d'usure et les traces de passage sur les arbres sont aussi les plus faibles en combinaison avec ces paliers en iglidur® P210. Sur la base de ces résultats, la recommandation porte sur une solution sans graisse avec un palier lisse en iglidur® P210. Des tests complémentaires avec pénétration de saleté peuvent aussi être effectués dans un deuxième temps si besoin est.

Plus d'informations

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables Vue d'ensemble du programme iglidur®

Paliers lisses iglidur® - aperçu

prêt pour l'expédition en 5 à 10 jours ouvrables

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG