Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Opération de collage avec un bras de robot robolink® dans la construction automobile

  • Solution requise : prise automatisée de composants en vrac pour une application de collage dans la construction automobile
  • Exigences : dépose précise de la colle, opérations de collage de qualité égale pour la production de masse 
  • Matériel : bras de robot robolink W  
  • Secteur : automobile
  • Avantage pour le client : le système robotique modulaire  automatise des opérations manuelles fastidieuses dans la fabrication en grandes séries
Demander conseil pour une application précise

L'application :

Dans l'usine Volkswagen d'Emden, en Allemagne, un bras de robot robolink® est utilisé pour la production de la Passat B8 PA.
Deux bandes de colle sont apposées par le robot de collage pour une isolation acoustique au niveau de la console de batterie à l'arrière. Cette automatisation épargne un travail fastidieux aux employés et permet d'améliorer la qualité du processus de collage.

Le problème :

A l'origine, les consoles de la batterie étaient prises dans les bacs à la main par des employés qui leur apposaient deux bandes de colle acoustique.
La console était ensuite montée sur le côté dans le coffre. Ce processus représentait une très grande charge de travail pour chaque employé. Avec pour conséquence
que les employés n'étaient pas en mesure de tenir entièrement la cadence. Cette charge de travail accrue combinée aux contraintes de temps se soldait par un risque d'erreur plus élevé.

La solution :

L'automatisation de l'opération d'application de la colle en faisant appel au bras robolink W soulage non seulement les employés, elle permet aussi d'apposer une bande de colle précise et uniforme, et donc de qualité constante, à la console de la batterie. C'est tout le processus qui est automatisé : la prise
des pièces, leur positionnement sur la table à coller et l'application des deux bandes de colle acoustique.
 

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH