Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Montage vertical

Chaînes porte-câbles debout
En montage debout, la chaîne porte-câbles se déplace verticalement. L'arc de rayon se trouve au-dessus des deux points fixes et de suspension. La chaîne se tient donc droite en forme de U inversé entre les deux points fixes. Elle permet uniquement des courses courtes pour des raisons dues à la physique. 
 
Détails techniques : 
Hauteur d’élévation maxi sans support≈ 4 m
Hauteur d'élévation maxi avec support des
premiers maillons
≈ 6 m
Hauteur d’élévation maxi avec support total≈ 20 m
Vitesse v maximale
(dépend de la hauteur de levage et de la charge supplémentaire)
20 m/s
Accélération a maximale
(dépend de la hauteur de levage et de la charge supplémentaire)
50 m/s

Points importants pour les chaînes porte-câbles en montage vertical debout

Elément de fixation

Eléments de fixation

Les éléments de fixation doivent être placés de sorte que la chaîne porte-câbles ne puisse pas se déplacer vers l’extérieur, et donc être rigide. Notre gamme vous offre des éléments de fixation entièrement rigides ou rigides d’un côté pour presque tous les types. Il est recommandé d'utiliser des éléments de fixation KMA rigides car ils peuvent être fixés directement de front.
Câbles et tuyaux

Câbles et tuyaux

Les câbles et tuyaux doivent être placés dans la chaîne de façon à pouvoir se déplacer librement dans le sens longitudinal et à pouvoir porter leur propre poids. Pour leur guidage précis, nous vous recommandons ici d'avoir recours à une division interne. Les câbles doivent être maintenus à chaque extrémité de la chaîne par un dispositif serre-câbles.
Soutien

Soutien

Un soutien extérieur doit généralement être prévu sur la chaîne porte-câbles au point fixe et au point mobile. En présence de hauteurs importantes, un soutien extérieur des trois premiers maillons au moins est généralement recommandé. Un appui est souvent nécessaire pour toute la course en présence de la hauteur et de la masse de remplissage maximales.

Les plastiques intelligents dans la pratique



Séries préconisées pour le montage vertical debout



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG