Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Améliorer la technicité et baisser les coûts avec les systèmes de chaînes porte-câbles igus®

Pour un guidage de l’énergie en toute sécurité. Le cordon ombilical de votre automatisation

Les chaînes porte-câbles sont le cordon ombilical des machines modernes. Elles assurent l'alimentation durable en énergie, en données, en liquides et en air et sont constamment en mouvement. Notre tâche consiste à vous fournir tous les composants nécessaires à cet effet, à savoir chaînes porte-câbles, câbles, connecteurs, composants « intelligents » et accessoires, sous forme de système complet et à en garantir le fonctionnement fiable. Nous trouvons le guidage de l'énergie optimal qui fonctionne le mieux sur votre application.

Vous aussi, vous voulez savoir ce que le guidage de l'énergie igus peut vous apporter ? Alors indiquez-nous votre adresse e-mail ou chargez votre application sous forme de schéma, de photo ou de vidéo et nous vous contacterons dans les 24 heures. Mettez-nous au défi de vous faire faire des économies et d'améliorer la technicité de votre application. Si nous n'étions pas en mesure de tenir notre promesse et de vous offrir des économies1) ou une amélioration technique2) , nous vous recommanderions une solution alternative sur demande.
Chargez votre application ici

Améliorer la technicité et baisser les coûts maintenant


Cycle de vie
Espace de montage

▲Améliorer la technicité

Elles marchent encore ...
depuis 10 ans et même plus. Avec 36 mois de garantie

Les chaînes porte-câbles igus® sont très robustes et durables. Elles ont apporté la preuve de leur fiabilité dans de nombreuses applications et dans des conditions très variées. Tous les ans, quelque 10 milliards de cycles de tests sont effectués sur des chaînes porte-câbles dans le laboratoire de tests igus® dédié aux chaînes et aux câbles. C'est pour cela que nous pouvons vous indiquer avec précision combien de temps une chaîne porte-câbles va tenir dans votre application.

▲Améliorer la technicité

Elles rentrent partout ...
Jusqu'à 80 % d'espace de montage requis en moins

Les chaînes porte-câbles sont la forme la plus modulaire et probablement aussi la plus compacte de guidage de l'énergie, notamment lorsqu'énergie, données, air et liquides doivent être guidés dans un seul et même système. Nous avons plus de 200 000 références de chaînes porte-câbles et donc forcément celle qui tiendra dans votre espace de montage.
Poids
Niveau sonore

▲Améliorer la technicité

Elles sont légères et robustes ...
Jusqu'à 48 % de poids en moins

Le plastique est plus léger que le métal, tout le monde le sait. Nos nouvelles chaînes porte-câbles sont encore plus légères que les versions précédentes. Et une chaîne porte-câbles plus légère signifie que l'on peut la remplir plus et qu'elle se déplace plus vite.

▲Améliorer la technicité

Elles sont silencieuses ...
Réduction du bruit de 25 %

Les émissions sonores des machines et équipements ont toujours été un sujet important, qu'est venue réglementer la directive sur les machines 2006/42/CE. Toutes les pièces, et surtout celles en mouvement, peuvent contribuer à baisser le niveau sonore d'une machine. Nos chaînes porte-câbles sont peu bruyantes et peu sujettes aux vibrations. Avec 32 dB(A) à 1 m/s par exemple, elles ont un niveau sonore inférieur à celui d'une rue calme la nuit ou à celui d'un chuchotement.
Temps de montage
Temps d'entretien

▼Baisser les coûts

Elles sont vite installées ...
Jusqu'à 88 % de temps de montage en moins

Le temps de montage est un critère important lorsque l'on essaie de réduire les coûts. Nos chaînes porte-câbles ouvrables sont toutes faciles à ouvrir à la main ou avec un tournevis, pas besoin de serrer de vis. Les systèmes readychain prêts à raccorder permettent aussi de réduire considérablement le temps de montage et de baisser les coûts de fabrication.

▼Baisser les coûts

Elles anticipent ...
Allongement des intervalles d'entretien et économies de 40 000 euros*

Les guidages de l'énergie intelligents igus permettent d'économiser quelques milliers d'euros liés aux pannes de machines ou à leurs temps d'arrêt. Comment ? Par un suivi régulier ou permanent de l'état de la machine. Nos composants vous permettent d'augmenter la sécurité et l'efficacité de vos machines tout en évitant les coûts liés à des entretiens inutiles.

*Application igus chez Tata Steel Haldia en Inde, avec une course de 480 m et une chaîne d'une longueur de 240 m, sur laquelle un échange d'une valeur d'environ 40 000 € a pu être évité.
Coûts d'achat
 

 

 
▼Baisser les coûts

Elles ne font pas dans l'overengineering ...
Le meilleur guidage de l'énergie n'est pas forcément le plus cher

Les achats comptent parmi les tâches les plus importantes au sein d'une entreprise. Dotés du bon savoir-faire, les acheteurs peuvent y trouver des sources d'économies importantes. Il est en effet difficile de s'y retrouver dans la quantité de pièces qui doivent être achetées. Nous vous montrons à l'aide d'exemples comment il est possible d'améliorer la technicité et de baisser les coûts au niveau des achats, et aussi d'autres divisions.
 

Comment configurer la chaîne porte-câbles la plus économique
qui soit sûre de bien fonctionner ?

Les configurateurs igus en ligne

 

 
Avec nos configurateurs en ligne, vous configurez en quelques opérations la chaîne porte-câbles idéale et la plus économique qui soit sûre de bien fonctionner. Calcul de la durée de vie escomptée de la chaîne porte-câbles et des câbles chainflex.
 


 
Ce qu'en disent nos clients :

Messer Cutting System
« igus est un fournisseur avec lequel nous n'avons jamais eu de problème », conclut Maxwell Santos de la société Messer. Les chaînes porte-câbles fonctionnent sans la moindre panne et sans temps d'arrêt imprévus.
 
Maxwell Santos | MESSER Cutting Systeme
 
Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS)
« Moins d'entretien, une disponibilité accrue, la possibilité de guider tous les câbles et tuyaux de différents types dans un seul et même système, la surveillance électronique des forces de traction et de poussée … tous ces avantages ont largement fait pencher la balance en faveur d'igus. Je n'hésiterais pas une minute à reprendre des chaînes porte-câbles igus ! »
 
Fabian Wilhelm, responsable énergie électrique | Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS)
ROBOWORKER
« Nous sommes très satisfaits de la qualité et de la durabilité des produits igus. Nous avons presque toujours réussi à couvrir nos besoins avec la gamme standard, et igus produit sur mesure pour répondre à nos spécifications si besoin est. Sans compter que les produits ont aussi un très bon rapport qualité-prix. »
 
ROBOWORKER
 

Oui, les chaînes porte-câbles en polymères sont recyclables

Programme de recyclage des chaînes porte-câbles

Faites recycler vos chaînes porte-câbles,
quel qu’en soit le fabricant, en les confiant au programme de recyclage « chainge »
pour qu'elles puissent être transformées en granulés réutilisables.
 
 Marche à suivre
Améliorer la technicité. Baisser les coûts.


Commencez maintenant à améliorer la technicité de vos machines et à baisser les coûts pour votre entreprise.


Mettez-moi au défi
  • de vous garantir des économies
  • d'améliorer votre technicité

Envoyer une demande et recevoir un petit cadeau.

Donnez-nous votre adresse E-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.

Dans la série « connaissances non vitales » : La lame mobile permet à cet éplucheur de suivre facilement les contours de l'objet à éplucher. Un élément d'écartement est placé en face de la lame afin de limiter l'épaisseur des épluchures. C'est lui qui a valu à cet objet le nom d'économe.
 
Réaliser des économies facilement ... avec igus®
Econome

 
L'économe igus®, pour vous remercier de votre demande.
1) Que ce soit sous forme d'économies à l'achat ou sous forme de gain de temps lors du montage, de la sélection, de la conception, etc. 2) Amélioration technique par exemple sous forme de facilitation du montage, de durabilité, de régularité du fonctionnement, etc. 36 mois de garantie sur chaînes porte-câbles et câbles chainflex conformément aux conditions igus sont obligatoires.

Conseil

I would be happy to answer your questions personally

Transport et conseils

En personne:

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Online:

24h


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG