Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Gaine annelée face à triflex® R :
échange de coups

La comparaison, la compétition ou, dans le cas présent l'échange de coups est aussi vieille que l'histoire de l'humanité. Les premiers combats aux poings documentés avaient déjà lieu 3000 ans avant J.C. et leur finalité à l'époque était surtout de divertir.

La comparaison entre la gaine annelée et la chaîne porte-câbles triflex R n'a pas cette ancienneté. Et elle n'a pas non plus grand chose à voir avec du divertissement, la « lutte » se plaçant sur la base d'une objectivité industrielle. Cette objectivité fait pourtant qu'une certaine rudesse est parfois un atout.

Le duel se fait en huit manches et se situe donc à mi-chemin entre le match de boxe olympique en 3 rounds et le match poids lourds en 12 rounds.
 
Une petite anecdote avant de passer aux choses sérieuses : Le plus long match de boxe de l'histoire s'est disputé sur 110 rounds et a duré 7 heures. Les huit vidéos suivantes vont tiendront en haleine moins longtemps !

C'est parti.
 

Présentation des adversaires

La gaine annelée

Ce produit se décrit de différentes manières, on l'appelle gaine annelée, tuyau protecteur ou encore tuyau annelé. Il y a certainement de nombreux autres qualificatifs pour le décrire.
Ce qui ne change rien à sa finalité, qui est de guider des câbles, de les rassembler et de les protéger d'influences extérieures. 
Quelle protection et quel confort d'utilisation procure-t-elle par rapport à la chaîne porte-câbles triflex R ? C'est ce que nous allons voir en les comparant. 

La chaîne porte-câbles triflex R

Pour ce comparatif entre gaine annelée et triflex R, nous avons opté pour une triflex R TRE avec option remplissage facile « easy to fill ». Ce type de chaîne triflex R offre dans presque tous les domaines un parfait compromis entre confort d'utilisation, protection et polyvalence dans son usage.  

La gaine annelée et la chaîne triflex R se sont affrontées sur huit manches aussi intéressantes que variées

1ère manche : allongement

Comment réagissent les deux produits sous l'effet d'une traction ?

Gaine annelée
  • S'allonge beaucoup sous l'effet de la traction
  • Les câbles à l'intérieur de la gaine annelée ne peuvent pas s'allonger dans la même mesure et sont donc endommagés  
triflex R
  • La chaîne triflex R ne s'allonge que peu sous l'effet de la traction
  • Pas de sollicitation supplémentaire des câbles

2ème manche : rayon de courbure minimum défini

Y a-t-il une limite en matière de flexion ?

Gaine annelée : 
  • N'offre pas de rayon de courbure minimum sans e-rib
triflex R : 
  • Offre pour chaque taille un rayon de courbure allant de 50 à 182 mm

3ème manche : trop forte flexion

Que se passe-t-il si le produit est soumis à une trop forte flexion ?

Gaine annelée
  • Détérioration de la gaine annelée due à la trop forte flexion et endommagement possible des câbles
triflex R
  • Les butées de la chaîne porte-câbles empêchent une trop forte flexion

4ème manche : torsion

Que se passe-t-il en présence de torsions ?

Gaine annelée
  • Une torsion n'est pas ou que très peu possible
triflex R
  • Angle de torsion de 7 à 12,5° par maillon
  • Angle de torsion atteignant 900° sur un mètre (exemple : TRC/TRE.40)

5ème manche : remplissage avec des câbles sans connecteurs

Comment peut-on tirer des câbles ?

Gaine annelée
  • Remplissage possible par les extrémités de la gaine
triflex R
  • Remplissage par les extrémités de la chaîne porte-câbles limité en raison de l'élément de noyau résistant à la traction
  • Les chaînes TRE, TRL & TRCF permettent aussi un remplissage de l'extérieur

6ème manche : remplissage avec des câbles confectionnés

Comment faire avec des câbles munis de connecteurs ?

Gaine annelée
  • Si le connecteur n'est pas trop gros, le câble peut être inséré par les extrémités
triflex R
  • Sur les chaînes TRE, TRL, TRLF & TRCF, les câbles avec des connecteurs peuvent aussi être enfoncés de l'extérieur
  • Avec la chaîne TRC, on dispose de nettement moins de possibilités qu'avec la gaine annelée

7ème manche : raccourcissement et rallongement

Comment peut-on modifier la longueur ?

Gaine annelée
  • Raccourcissement uniquement avec un outil (couteau), ce qui est dangereux pour les doigts et pour les câbles 
triflex R
  • Modification de la longueur possible avec ou sans outil selon les cas
  • Peut être rallongée en ajoutant des maillons, ce qui n'est pas possible pour la gaine annelée

8ème manche : remplacement de sections endommagées

Que faire en présence de sections endommagées ?

Gaine annelée
  • L'échange de sections endommagées n'est pas possible
triflex R
  • Les maillons endommagés peuvent être remplacés même sans retirer les câbles
Vous trouverez ici la chaîne porte-câbles triflex R TRE testée dans les films. C'est une TRE.60.087.0.B qui a été testée.
Boutique
Pour compléter le comparatif, découvrez dans le livre blanc les avantages et les inconvénients de la gaine annelée et de la chaîne triflex R pour les robots.
Télécharger


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG