Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Production automatisée de cloisons isolantes thermiques pour une construction efficace sur le plan de l'énergie avec des couronnes d'orientation iglidur® PRT

Comment la société EBAWE Anlagentechnik GmbH parvient à avoir une production efficace de cloisons isolantes thermiques grâce à la découpe automatique de matériau isolant

Veiller à la durabilité, à l'efficacité et aux bons matériaux lors de la construction de bâtiments n'a jamais été aussi important. Le changement climatique et la consommation croissante en énergie sont des défis d'envergure mondiale auxquels nous devons faire face. Construire de manière durable et efficace sur le plan énergétique n'est donc pas seulement une tendance, c'est aussi une nécessité.

L'isolation est un facteur important pour la durabilité et l'efficacité en termes énergétiques d'un bâtiment. 
L'outil automatique de découpe de matériau isolant est une invention efficace dans ce secteur. Il permet d'optimiser la coupe à la taille voulue pour qu'elle soit rapide et précise, avec à la clé moins de restes et donc des économies de matériau ainsi qu'un gain de temps. L'outil de découpe peut aussi être utilisé de manière flexible et convient donc à la découpe de formes spéciales et aux coupes en angle. Cela simplifie considérablement le traitement du matériau isolant et rend l'opération plus efficace. 

Dans l'ensemble, la construction durable et efficace sur le plan énergétique est une contribution importante à la protection climatique et à la préservation des ressources. Le choix du bon isolant et une construction intelligente nous permettent de contribuer à un avenir meilleur.
 

Fiche signalétique

  • Produits requis : couronne d'orientation, rouleau de renvoi xiros®, moteur pas à pas pour l'entraînement et readychain® igus® confectionnée
  • Exigences : résistance à une forte présence de saleté pour les coupes transversales dans les matériaux isolants 
  • Secteur : secteur de la construction/ construction de machines et d'installations
  • Bénéfice pour le client : outil automatique de découpe de matériau isolant qui découpe les plaques en fonction des données CAO

Problème

La société EBAWE Anlagentechnik GmbH de la ville d'Eilenburg en Saxe (Allemagne) est une entreprise de construction de machines et d'installations qui fabrique des équipements de production clé en main pour le secteur des éléments préfabriqués en béton. Elle était à la recherche d'une solution spéciale pour laquelle elle a bénéficié de l'accompagnement et du conseil de la société igus®. 
Un client des Etats-Unis souhaitait emboîter les tiges d'ancrage Thermopin (utilisées pour relier les deux éléments des murs préfabriqués en béton à noyau isolant) en diagonale dans chaque sens en plus de le faire perpendiculairement à la couche isolante. Une tête 3D permettant ces découpes obliques a donc dû être mise au point pour la fixation de la buse du jet d'eau sous pression.

Solution

Mise au point d'une tête 3D qui réalise les coupes et les trous obliques à l'aide d'un jet d'eau haute pression. 
Le guidage des axes de la tête 3D a été assuré avec des couronnes d'orientation iglidur® (de type PRT-01). 
Le matériau isolant est ensuite fixé à la coque intérieure de la cloison d'isolation thermique à l'aide des tiges d'ancrage Thermopin. Le matériau isolant est posé sur le béton encore liquide de la coque intérieure venant juste d'être coulée. Les tiges d'ancrage Thermopin sont insérées dans le béton encore liquide par les trous percés à l'aide du dispositif automatique de coupe de matériau isolant. Une fois le béton durci, l'isolation est bien retenue sur la coque intérieure.

Produits utilisés

Configurateur igus®

Configurateur igus® Recherche et calcul de couronnes d'orientation iglidur®. 

Autres photos de l'application :

Tête de coupe 3D
Tête de coupe 3D
Tête de coupe 3D

Modèle 3D interactif pour couronnes d'orientation iglidur PRT

Couronne d'orientation PRT

Testés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur

Laboratoire de tests igus Nous testons pour que vous soyez sûrs de ce que vous recevez. Découvrez comment nos produits sont testés dans le plus grand laboratoire de tests du secteur. Nous y effectuons aussi des tests spécifiques pour des clients en plus des tests standards. La superficie consacrée aux tests d'applications et de matériaux est de 3 800 m².

Questions fréquemment posées à propos des couronnes d'orientation

FAQ Conductrices ? Adaptées à un contact avec des produits alimentaires ? Capacité de charge maximale ? Des réponses à ces questions et à bien d'autres dans notre FAQ consacrée aux couronnes d'orientation. Nous avons rassemblé ici, pour vous, les questions les plus fréquemment posées sur nos couronnes d'orientation iglidur PRT. 


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG