Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Câble pour l'axe 7 des robots

Le « câble pour l'axe 7 », c'est quoi exactement ? De nombreux lecteurs se posent sûrement la question. Ce type de câble est utilisé sur un robot quand celui-ci est monté sur un axe linéaire. Un robot courant pluridimensionnel a 6 axes pour pouvoir réaliser les mouvements exigés par l'application. La numérotation des axes commence pour ainsi dire au pied du robot avec l'axe 1 et va jusqu'à l'axe 6 qui en est la « main ». Ces axes font appel à des câbles pour robots en raison de la torsion. Si le robot doit maintenant se déplacer sur une ligne de production parce que son opération prend plus de temps que le temps de cycle dont il dispose à son emplacement, il est monté sur un axe linéaire. C'est cet axe que l'on appel axe 7 et qui peut avoir une longueur de plusieurs mètres. Sur cet axe, le robot doit bien sûr être alimenté en énergie et en signaux. Les données doivent aussi être retournées à la commande. Le robot a en d'autres termes besoin d'un câble prolongateur qui s'arrête sans cesse dans la chaîne linéaire requise. Ce câble, qui est appelé câble pour axe sept, a une structure très complexe car il doit guider de nombreux signaux différents.

Câble pour axe sept de robot

Câbles pour ABB, KUKA & Fanuc

Chaque fabricant de robots a ses propres combinaisons de conducteurs et de sections qui varient aussi selon les modèles. Ces combinaisons dépendent de l'entraînement et du système de mesure du robot. Un robot FANUC est donc alimenté d'une manière totalement différente de celle d'un robot KUKA ou ABB. Même au sein d'une même marque, les robots de différents types peuvent avoir besoin de câbles de structure différente. La série CFSPECIAL.792 reproduit les structures courantes. Un usage individuel est ainsi possible dès les petites quantités. Les robots étant en général raccordés par des connecteurs, nous fournissons les câbles confectionnés dans la longueur souhaitée. Dites-nous le type de robot que vous utilisez et nous vous proposerons une solution prête à connecter.  

Connaissez-vous nos outils en ligne ?

Recherche simple, sélection des types adaptés, calcul de la durée de vie et commande en ligne
 
Outil de recherche de produits

Outil de recherche de produits

Trouvez rapidement le câble qui convient
Outil de calcul de la durée de vie en ligne

Outil de calcul de la durée de vie en ligne

Calculez la durée de vie de chaque câble chainflex
Outil de calcul du supplément de cuivre

Outil de calcul du supplément de cuivre

Calculez le supplément de cuivre, au cours du jour
Configurateur chainflex

Configurateur de câbles spéciaux

Configurez votre câble sur mesure en 3 minutes seulement



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG