Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
My contact person
igus® Canada

180 Bass Pro Mills Drive

Concord

Ontario L4K 0G9

+1 (800) 965-2496
+1 905 760-8688
CA(FR)

Extension de machines semi-automatisées à l'aide d'un système de réducteurs modulaire

Demander conseil pour une application précise
Table de sciage automatisée

L'application :

Une table de sortie est ajoutée à une scie partiellement automatisée dans la ligne de production de la société LES GmbH. La scie sert à découper différents profilés en aluminium. Ces profilés sont ensuite amenés à une table de montage par des axes drygear Apiro.

Le problème :

L'autre option pour l'extension de la scie consistait à utiliser des vérins pneumatiques. Cette solution n'a pas été retenue parce que le système d'air comprimé atteignait déjà ses limites. Les degrés de liberté des axes Apiro sont aussi nettement plus grands et offrent une meilleure flexibilité pour les séquences de mouvements automatisées.

La solution :

Cette solution fait appel à plusieurs axes drygear Apiro synchronisés avec un arbre. Ils sont pilotés par une carte de pilotage dryve D1 et un réducteur à vis sans fin drygear.

C'est un système semblable que la société LES GmbH utilise pour élargir un équipement d'emballage partiellement automatisé. Ici, des pièces sont emballées sous un film avant d'être amenées par un convoyeur à rouleaux aux axes Apiro qui les dirigeront vers un lieu où elles seront entreposées. Cette solution de convoyage automatisé des colis fait gagner beaucoup de temps au personnel chargé de l'entrepôt et permet d'avoir un flux de travail optimal.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG