Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.

Etude concept igubal® ESD

La protection des composants électroniques face aux décharges électrostatiques (ESD) est cruciale pour l'industrie électrique moderne. Les décharges électrostatiques provoquent non seulement des dégâts immédiats sur les composants électroniques, elles entraînent aussi des dommages latents qui surviennent plus tard et peuvent réduire considérablement la durée de vie des produits. Afin de résoudre ce problème, le fabricant de polymères hautes performances igus a mis au point des matériaux ESD innovants qui offrent une solution sûre pour la protection de composants électroniques sensibles.
igubal esd
La société igus® s'est spécialisée dans la mise au point de polymères et offre une vaste gamme de matériaux ESD dédiés à un emploi dans des milieux critiques en termes de décharges électrostatiques.


Avantages igubal® ESD (Electro Static Discharge, décharge électrostatique) :
  • Matériau conducteur
  • Minimisation des décharges
  • Grande résistance à l'usure
  • Résistance aux produits chimiques
  • Certifications ESD disponibles

 
Demande de renseignements pour des pièces

ESD, qu'est-ce que c'est ?

Il y a décharge électrostatique lorsque se dissipent subitement des charges électrostatiques qui se sont accumulées. Cela peut se produire lorsque deux matériaux différents entrent en contact ou se séparent. Dans le secteur électronique, les décharges électrostatiques peuvent avoir des effets dévastateurs sur les composants électroniques, une décharge faible pouvant suffire à endommager ou à détruire des circuits électroniques sensibles.

Nécessité d'une protection ESD

La protection ESD est d'une grande importance pour les milieux dans lesquels des composants électroniques sont fabriqués, assemblés ou stockés. Cela concerne des secteurs tels que la production de composants électroniques, la production de semi-conducteurs, la technique médicale et l'aéronautique. Si une protection ESD efficace est importante pour réduire au maximum les arrêts de production, elle l'est aussi pour garantir la qualité et la fiabilité des produits finaux.

Résumé

La protection contre les décharges électrostatiques est cruciale pour l'industrie électronique afin que la qualité et la fiabilité des produits électroniques puisse être garantie. Avec ses matériaux ESD, igus a mis au point des solutions innovantes qui offrent une défense efficace contre les risques ESD. De par leur conductivité, leur résistance à l'usure et leurs propriétés sur mesure, les matériaux ESD igus peuvent contribuer à allonger la durée de vie de pièces et à augmenter la productivité dans les milieux critiques en termes d'ESD.

Icône ESD

Conductivité

Les matériaux igus ESD renferment des additifs conducteurs qui permettent de dissiper efficacement les charges électrostatiques et donc de minimiser le risque de décharge.
Icône saleté

Résistance à l'usure

Les matériaux igus sont réputés pour leur grande résistance à l'usure, une qualité importante pour allonger la durée de vie des pièces dans les applications en mouvement.
Icône absence de corrosion

Résistance aux produits chimiques

Les matériaux ESD résistent à de nombreuses substances chimiques, permettant leur emploi dans des applications variées de nombreux secteurs.



Produits igubal® en matériau ESD


Palier applique ESD

Palier applique à 4 trous ESD

  • Boîtier en polymère comme alternative à UC204, 206 et 208
  • Matériau du boîtier : iglidur® ESD
  • Matériau du roulement palier : iglidur® X
Palier applique ESD

Palier applique à 2 trous ESD

  • Boîtier en polymère comme alternative à UC204, 206 et 208
  • Matériau du boîtier : iglidur® ESD
  • Matériau du roulement palier : iglidur® X
Palier à semelle ESD

Palier à semelle avec roulement palier

  • Matériau du boîtier : iglidur® ESD
  • Matériau de la calotte : iglidur® X
  • Pour les températures élevées et les applications ESD
Calotte ESD

Calotte ESD

  • Selon DIN 626-1
  • Matériau de la calotte : iglidur® X
  • Pour les températures élevées
Embout à rotule ESD taraudé

Embout à rotule taraudé

  • Embout à rotule métallique à calotte en inox pour les charges transversales élevées
  • Conductivité électrique
  • Boîtier en inox
Embout à rotule ESD fileté

Embout à rotule fileté

  • Avec calotte en inox pour les charges transversales élevées
  • Conductivité électrique
  • Boîtier en inox


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention in this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG