Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
chainflex 耐彎曲電纜提高了使用於 Fanuc 驅動器的機器可靠性2021-10-01
伺服電纜將機器連接到驅動器並使其運動,因此它在機械工程中非常重要。在拖鏈中使用時,它必須具有故障安全性、高柔性、經久耐用和耐油,同時符合全球市場的各種標準和認證。igus 的 CF270.UL.D 系列提供 32 種電纜截面積,可搭配 24 家製造商的驅動器,適用於拖鏈。igus 現在擴展了該系列,包括用於 βi Fanuc 馬達系列的 (6G1.0)C新電纜設計。igus GmbH 國際 chainflex 耐彎曲電纜產品經理 Katharina Esch 說:「我們專門為工具機領域提供 20 多種不同的 chainflex 耐彎曲電纜系列。由於越來越多的機器製造商使用 Fanuc 馬達,我們為他們開發了一種可承受苛刻環境、高速以及加速度的電纜。」CF270.UL.10.06.D 具有耐油和耐冷卻劑的 PUR 外護套,根據 DESINA 規範顏色並通過 1000V UL AWM 認證。與所有 1,350 種電纜一樣,igus 提供長達 36 個月的保固並獲得了 UL 認證。 耐彎曲電纜可實現高達 1800 萬次往返次數 在 igus 位於科隆占地 3,800 平方公尺的內部實驗室進行的 4831 測試中,chainflex 耐彎曲電纜完成了 1,800 萬次往返次數。藉助免費的線上使用壽命計算器,可確定它在特定應用中的耐用性。igus 現貨供應按米出售的新型 Fanuc 電纜,還提供帶連接器的預裝配電纜。如果客戶在尋找由拖鏈、電線電纜和連接器組成的即裝即用型供能系統,則可以選擇 igus 的全裝配拖鏈服務。 了解有關新型 Fanuc 伺服電纜的更多資訊: https://www.igus.com.tw/info/n21-cf-hybridcable-for-fanuc 圖片說明: 圖片 PM3421-1 新型 chainflex 耐彎曲伺服電纜專為工具機中使用 Fanuc 驅動器的動態應用而設計。(來源:igus GmbH) |