Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
只需幾分鐘,無需耗費數天:igus 的完整解決方案縮短加工中心的裝配時間2019-07-04
很少有行業能像工具機產業這樣看重產出時間。減少一個工作步驟就可以大大節省流程成本。臺灣知名的 CNC 加工中心製造商協鴻的設計工程師也深知這一點。在 50 年的歷史中,該製造商向 65 個不同的國家出口了超過 46,000 台機器。自 2017 年以來,該公司一直在開發 AERO 系列的 CNC 設備——例如,用於製造航空工業所需大型零件的機器人加工中心。在這個行業中,精度和可靠性是關鍵因素。因此,從電控箱到運動部件(包括主軸和馬達)的可靠供能方式非常重要。同時,所有關於軸向位置和移動的資訊必須不間斷地傳遞回控制系統。在本系列的第一個型號 AERO626 中,其加速度高達 0.5 G,最大行程速度可達 60 公尺/分鐘。 來自單一供應商的可靠完整解決方案 這正是協鴻的工程師選擇動態工程塑膠專家 igus 的原因。igus 是唯一一家開發可線上配置和預測拖鏈使用壽命的供應商。公司還專門設計 chainflex 耐彎曲電纜,每年在占地 2,750 平方公尺的測試實驗室中進行二十億次測試。作為來自完整系統的單一供應管道,這些“全裝配拖鏈”可以在全球 12 個生產設施訂製,以滿足客戶的需求,然後作為即裝即用的產品交付到客戶手中。igus 公司為協鴻的 AERO 系列設備提供了客製化的解決方案。優點是透過使用 igus 拖鏈,可以顯著減少所需的安裝空間。其中一個原因是機器上的所有 chainflex 耐彎曲電纜都有耐油的 PUR 外護套。由於此特點,它們無需額外的保護軟管,因此減少了電纜所需的空間,進而降低了拖鏈的尺寸。免去這些保護軟管後,便可降低成本並簡化保養。臺灣 igus 與協鴻密切合作,創建出帶有裝配框架的裝配拖鏈 3D 圖,以模擬裝配過程。成效顯而易見:一小時內就將配有所有電纜的拖鏈安裝到了機器上。帶油管的第二條液壓軟管拖鏈的安裝速度更快,僅需 40 分鐘。 精簡工作步驟,顯著提高生產率 工具機製造商通常會避免在系統上同時執行太多不同的工作步驟。不同員工進行大量手工工作並不一定能提高效率;相反,這會增加出錯的可能性。透過使用 igus 全裝配拖鏈,igus 的所有四個拖鏈都可以在半天內安裝完畢。以前需要兩名員工用一周半的時間在 AERO 系統的 X 軸上工作,還要用一周的時間在 Y 軸和 Z 軸上安裝供能系統。採用全裝配拖鏈後,協鴻能夠精簡一些工作步驟,從而降低流程成本並大大提高生產率。 igus 拖鏈包括電纜和安裝框架作為完全組裝的全裝配拖鏈交付給協鴻。安裝能量供應系統只需半天的時間,無需耗費數周。 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |