Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
采用 igus 免维护滑动轴承的三轮车2019-04-01
卧式自行车也称“三轮车”,在低速行驶时也可以为用户提供最大限度的安全性。对于新款三轮车的前悬架,捷克 Azub 公司的开发人员希望采用耐磨、耐污垢、防尘和防水的滑动轴承。他们最终选择的解决方案是 igus 的 iglidur G 轴承。这些轴承体积小、重量轻、免润滑,因此免维护。 如今,三轮车的需求量越来越大,不仅有身体缺陷和疾病的人,还有老年人和年轻的冒险者,都会因为其座椅位置低且带防倾斜功能而选择它。与普通自行车相比,三轮车的优势是显而易见的:可以斜躺着骑行,在低速行驶时也能提供更高的安全系数。 附加配件也便于轻松骑行。Azub 自行车公司的研发者用了五年的时间推出了名为 Ti-Fly 的三轮车。研发人员从一款获得“2015年年度三轮车”奖的车型中获取经验,并将其灵感和技术细节融入到 Ti-Fly 车型中。 这款全新的三轮车具有高品质的工艺、稳定的转向和引人注目的新后叉设计,157 毫米的宽轮毂也非常吸引人。最大的特点则是由钛制成的轻质前悬架,即使在不平坦的地面和振动中也能确保自行车的高稳定性。 在悬架中,设计人员采用了 igus 的免润滑滑动轴承。 重量轻和免维护是 igus 滑动轴承的两大优势 Ti-Fly 的发明者对自行车的部件提出了特殊的要求。Azub 自行车公司的总经理 Aleš Zemánek 表示:“对轴承的基本要求是重量轻且坚固耐用。而 iglidur G 滑动轴承是最理想的解决方案。” 这款全能型的轴承包含自润滑成份,无需外部润滑,因此是完全免维护的,同时可以在粉尘和污垢环境中工作,具有极高的性价比。 此外,iglidur 材料具有耐腐蚀性,这对必须经得起风吹雨打的三轮车来说是非常重要的。由 iglidur 材料制成的滑动轴承具有高耐磨性,拥有更长的使用寿命(它们的使用寿命可以在线通过寿命计算器提前计算)。 图片说明: 图片 PM5118-1 igus 公司提供的耐磨且免润滑的 iglidur 滑动轴承,能够承受 Ti-Fly 三轮车前悬架中的高冲击、在污垢和潮湿环境中完美工作。(来源:igus GmbH) 新闻联系: 王波 市场部经理 易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司 中国(上海)自由贸易试验区德堡路11号46号厂房A部位 200131 上海 电话:+86 - 21 - 5130 3134 传真:+86 - 21 - 5130 3233 andywang@igus.com.cn www.igus.com.cn/press 关于易格斯: igus GmbH是国际领先的拖链系统和工程塑料滑动轴承制造商。该家族公司总部位于科隆,业务遍布35个国家和地区,全球员工约3,800人。2017年,igus面向运动应用的运动塑料达到6.90亿欧元的销售额。igus运营着业内最大的测试实验室和工程,根据客户需求提供创新产品和解决方案,并快速交付。 "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, “igear”, "iglidur", "igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", “ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink", and "xiros" 等注册商标在德意志联邦共和国及其他国家和地区均受法律保护。 |