Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
ドライリンWシリーズに新交換機構が登場2018-10-15
モーション・プラスチック(※)カンパニーのイグス株式会社は、リニアガイドの 静音かつ確実で無潤滑な摺動を確保するため、高性能ポリマー製スライド部を採用し ています。過酷な環境下でもスライド部の交換を容易にするため、イグスは新しいハ ウジングベアリングを新たに開発しました。ベアリングのロックを解除し、スライド 部を押し出して、新しい物と交換します。ドライリンWハウジングベアリングの原理 はとてもシンプルで、キャリッジをレールから取り外すことなく付替えできます。こ れにより、保全担当者は時間とコストの削減ができます。 リニアガイドレールに装備された無潤滑樹脂製スライド部が交換する時期を迎えた ら、これまではリニアキャリッジ全体をレールから取外して交換する必要がありまし た。⻭付ベルト付きのアクチュエータや多軸リニアロボットでは⼤がかりな解体作業 や機械休止につながります。そこでイグスは、ドライリンWリニアガイド用に高耐久 の交換用ハウジングベアリングを開発することで、直接リニアレール上で交換作業が できるようにしました。F1レースのピットストップのように、非常にスピーディーか つ手軽に交換できるので、設備のダウンタイムを最⼩限に留めることができます。交 換作業用治具も付属されています。 |