Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
igus 推出新一代智能电缆2018-08-16
igus 的每一根智能电缆的核心都是名为 CF.Q 的综合传感器。通过传感器模块,可以对附加的测量芯线进行电气特性监测,并与所使用的 chainflex 高柔性电缆的现有经验值进行持续比对。这样就能可靠地检测到弯折和极端应力对电缆所造成的损坏。而且,可以预先定义电缆的使用寿命指导参数。当预设的电气参数值发生变化时,安装的 CF.Q 模块会通过开启常闭触点来通知用户进行维护更换。实现“真正”的电缆智能就在于此。只有将经验值和实测值相结合,用户才能精准预测电缆的维护时间,尤其是在动态应用中。现在,这可以通过名为 isense-online 的工业 4.0 应用程序来实现。它会对检测到的电缆实测值和数据库中现有的经验值进行比较,如果数据产生波动,就会发出预警提醒工厂操作员启动维护工作。这些都将在电缆真正发生损坏前完成,所以可以避免生产和工厂的停机风险。 可预测性维护减少工作量 得益于顶帽式导轨外壳,新一代的 CF.Q 模块可用于开关电气柜装配,这在集成和排布方面给予了电气工程师更高的灵活性。而且,因带有 SD 卡槽,CF.Q 模块可以实现数据记录。集成串行接口上的测量值并输出,也是 CF.Q 模块的标配功能。用户如果想要对实时记录的检测值有一个精确的了解,也可以通过连接 isense-online 系统,获得一个详细的视图页面。无论何时何地,用户都可以访问并阅读数据报告。维护建议和故障预警可在台式机、平板电脑和智能手机等所有移动设备上的浏览器中查看。对维护团队和生产经理而言,igus 智能电缆凭借精准的预测对维护和服务工作进行了革新。得益于工业 4.0 和智能技术的相互整合,未来的维护工作将变得可预测,从而提升效率。传感器和 isense-online 应用程序可在各种行业中应用。用户可以将这款监测设备 IS.CF.Q.3.01.0. 与自己的项目相结合,让更多的生产流程实现数字化和智能化。 |