Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
180 Bass Pro Mills Drive
Concord
Ontario L4K 0G9
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact de PresseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ?igus® dans le miroir de la presse |
igus新基座轴承,用于太阳能支架方轨上的免润滑解决方案2017-04-07
运动塑料专家igus开发出了非常坚固耐磨的igubal基座轴承,用于支撑110毫米的大型方轨。比如,可运用在太阳能电厂的追踪式面板支架上,且无需润滑和维护。在igus内部测试中,轴承的使用寿命已超过70年,且未出现任何问题。 相比前一年,去年可再生能源在电力行业的份额增加超过16%。对于太阳能产业,这意味着需要越来越多具有自动化、免维护跟踪系统的现代太阳能电厂。运动塑料专家igus开发出的igubal基座轴承ESQM-110,可免润滑支撑110毫米的方轴,非常适合上述应用需求。基座由坚固的igumid G材料制成,内球面轴承以耐磨的iglidur J4材料制成,分为上下两部分,易于装配和拆卸。这种解决方案虽然重量轻,但适用于支撑非常高的负载。 在igus实验室中成功模拟测试 igus igubal产品经理Thomas Preißner表示:“为了高度模拟基座轴承的真实使用寿命,我们在轴承上以1.5吨的负载进行连续的摆动测试。正常情况下,太阳能系统每天只摆动一次。而我们的测试每分钟摆动一次,模拟了72年的运转时间。测试完成后,轴承上没有明显的磨损痕迹。” 由于采用球面滑动轴承,可以补偿大型的太阳能电厂方轴上的安装误差。除了太阳能产业,igubal基座轴承也可用于许多其他应用,如X光机或清洗系统。为了给各领域的客户提供高度的设计自由,igus还提供了定制服务,可根据客户要求的方形尺寸定制并在1周内交付。 |