Change Language :

Figure 1.4 : Pression de surface maximale recommandée à 68° F
La charge que peut supporter une bague en plastique est définie en termes de pression de surface (psi). C'est pourquoi la charge radiale admissible est déterminée par la surface projetée de la bague en plastique.
F
Charge (lbs)
d1
Diamètre intérieur de la bague en plastique (pouces)
b1
Longueur de la douille en plastique (pouces)
d2
Diamètre extérieur de la douille en plastique (pouces)
La charge que peut supporter une bague en plastique est définie en termes de pression de surface (psi). C'est pourquoi la charge radiale admissible est déterminée par la surface projetée de la bague en plastique.
Pour les bagues axiales, la charge est déterminée en conséquence.
Dans ce processus :
Charge (lbs)
Diamètre intérieur de la bague en plastique (pouces)
Longueur de la douille en plastique (pouces)
Diamètre extérieur de la bague en plastique (pouces)

Une valeur comparative du matériau des bagues en plastique iglide® est la pression de surface statique admissible (p) à 68°F. Les valeurs de chaque bague en plastique iglide® diffèrent à cet égard.
La valeur (p) indique la charge maximale d'une bague en plastique. La bague en plastique peut tolérer en permanence cette charge sans être endommagée. La valeur indiquée s'applique au fonctionnement statique; seules des vitesses très lentes, jusqu'à 1,97 fpm, sont tolérées sous cette charge. Des charges plus élevées que celles indiquées sont possibles si la charge n'est appliquée que pendant une courte période. Pendant quelques minutes, la charge peut être plus que doublée, en fonction du matériau. N'hésitez pas à nous communiquer avec si vous avez des questions.
Les figures 1.4 et 1.5 ci-dessus montrent la pression de surface statique admissible (p) d'une bague en plastique iglide® en fonction de la température.
Lors de l'utilisation d'une bague en plastique, la température de la bague peut devenir supérieure à la température ambiante en raison du frottement. Profitez de la prévisibilité de la bague en plastique iglide® pour enregistrer ces effets avant ou pendant les essais.
Lorsque la charge radiale sur la bague en plastique diminue, la vitesse de surface admissible augmente. Le produit de la charge (p) et de la vitesse (v) peut être considéré comme une mesure de la chaleur de frottement de la bague. Cette relation est illustrée par les graphiques p x v pour chaque matériau de douille plastique iglide®.

La charge de la bague en plastique iglide® influence son comportement à l'usure, comme le montrent les graphiques ci-dessous à gauche. Il est évident que, pour chaque charge, il existe une bague en plastique optimale.

Avec l'augmentation de la charge, le coefficient de frottement des bagues en plastique diminue généralement. Dans ce contexte, les matériaux de l'arbre et leur rugosité ou leur douceur sont également importants.
Chapitre suivant