Change Language :
Notre tâche consiste à développer en permanence de nouvelles innovations en matière de chaînes et de câbles électroniques. Nous pouvons ainsi vous aider à économiser des coûts tout en augmentant la qualité des machines et des systèmes, en d'autres termes "Tech up. Coûts réduits".
Chez igus, nous assumons également la responsabilité de contribuer à la réduction des déchets plastiques et à l'amélioration du recyclage : lorsque les chaînes d'énergie arrivent en fin de vie, nous les faisons traiter dans l'usine igus undefined . Informez-vous également sur notre investissement dans le recyclage chimique par Mura Technology Limited.

... avec le nouvel i.Sense:modul II
L'i.Sense:modul Generation 2, entièrement remanié, vous offre une multitude de nouvelles possibilités et de nouveaux scénarios d'application pour la surveillance intelligente des conditions. En particulier, cette nouvelle génération permet de connecter simultanément quatre capteurs d'état à un seul module d'armoire électrique, ce qui se traduit par des économies considérables en termes d'espace et de coûts. Et pas seulement dans l'armoire de distribution, mais aussi dans la chaîne elle-même, puisqu'il suffit d'un seul câble pour quatre capteurs.

... avec le nouveau module i.Cee:plus de deuxième génération
i.Cee = "I see ahead" - désormais aussi dans les environnements réseau et les concepts IoT de nos clients. La 2e génération du module i.Cee:plus crée les conditions-cadres optimales pour un entretien prédictive entièrement dans l'intérêt du client. En effet, la possibilité d'une intégration transparente dans les environnements réseau désignés des applications respectives permet de créer les cas d'utilisation les plus divers de l'industrie 4.0.

... grâce à une nouvelle méthode de mesure sans aucune âme sacrifiée
Toujours dans le but d'économiser des coûts et des ressources inutiles, nous avons encore optimisé i.Sense CF.D, la surveillance de l'état des câbles Ethernet dans les systèmes e-chain et les applications triflex R. La nouvelle méthode de mesure détermine les propriétés de transmission des données des câbles pendant leur fonctionnement en utilisant une technologie à haute fréquence. Il n'est donc plus nécessaire d'ajouter des âmes sacrificielles, ce qui est bénéfique pour le budget et l'environnement.

... avec des plastiques intelligents dans la nouvelle chaîne P4.1 rol e-chain®
Dans la dernière phase de développement des chaînes électroniques igus rol, l'utilisation de paliers lisses en tribo-polymère sans entretien pour l'assemblage des maillons de la chaîne électronique permet de prolonger considérablement la durée de vie. En option, la nouvelle P4.1 peut être équipée de capteurs de surveillance intelligents. A partir d'une limite d'usure définie, un signal est envoyé au module de communication igus icom, ce qui permet de planifier l'entretien à l'avance. Le capteur est ainsi intégré dans une partie latérale standard de la chaîne, ce qui n'entraîne aucune restriction de la largeur intérieure utilisable.

... Connexion à l'internet des objets (IoT) avec i.Cee
Une unité de mesure et de transmission de données est intégrée dans la plaque de soutien du chariot drylin pour mettre en œuvre un large éventail de cas d'utilisation de l'industrie 4.0. Celle-ci communique au moyen de la norme radio industrielle LoRa jusqu'à une portée de 50 m avec le module intelligent i.Cee:plus. Celui-ci peut ensuite être utilisé pour toutes sortes d'intégration dans les réseaux des clients ou d'autres concepts IoT. Bien entendu, cette solution peut également être mise en œuvre localement à l'aide d'un câble de raccordement CAT5 standard.

... Séparateur EC.W LoRa avec alimentation solaire
Ce séparateur alimenté par l'électricité solaire est toujours plein d'énergie. Il n'est plus nécessaire de changer la batterie du module installé.
L'abrasion au niveau de la barre transversale de la chaîne peut être mesurée sans problème et en respectant les ressources.

... la production rapide de pièces spéciales intelligentes
Les composants fabriqués grâce au processus d'impression multi-matériaux permettent un entretien prédictive des pièces spéciales fabriquées rapidement, de sorte que les temps d'arrêt des machines et les travaux d'entretien peuvent être réduits de manière durable. Grâce à la couche de capteurs, les composants intelligents 3D isense émettent un avertissement avant que la limite d'usure ne soit atteinte ou qu'une surcharge ne se produise.

... avec l'i.Cee.box comprenant le récepteur LoRa & antenna
L'i.Cee. box permet de s'affranchir de l'armoire de commande de la machine et offre la possibilité de transmettre des données au moyen de la norme de transmission radio LoRa. La boîte est donc une alternative au module i.Cee. plus, qui est installé dans l'armoire de commande.

choisissez la solution qui vous convient le mieux