Change Language :
La société Wöhler Brush Tech, un fabricant de machines de renommée mondiale pour la production de brosses techniques, utilise des paliers lisses de la gamme igus® sur de nombreux points d'appui - et ce pour de bonnes raisons.
L'utilisation des brosses techniques va des soins dentaires professionnels à la peinture et au polissage, en passant par le balayage des rues. Ces brosses diffèrent non seulement par leur taille et l'origine des poils (extrusions, fibres synthétiques, mais aussi poils naturels de cheval ou de porc), mais aussi par leur conception. Outre les brosses plates, il existe des brosses segmentées, rondes, à bandes et à molettes - et chaque type de brosse a ses utilisations particulières.

Une machine Wöhler typique pour la production de 40 brosses plates par minute.
Un constructeur de machines spécialisé reconnu dans le monde entier
Indépendamment de la taille, du type de poils et du type de brosse, de nombreux fabricants de brosses techniques du monde entier utilisent des machines fabriquées par la société Wöhler Brush Tech GmbH de Bad Wünnenberg, en Westphalie. Il y a de bonnes raisons à cela : Wöhler est actif dans l'industrie de la brosse depuis plus de 75 ans. L'entreprise propose une gamme complète de systèmes pour la production manuelle ou automatisée de brosses, qui couvre l'ensemble du processus, depuis le moulage par injection (pour les corps et les éléments de fixation) jusqu'à l'extrusion (pour les poils). Les machines étant entièrement modulaires, elles peuvent être adaptées à des besoins particuliers. Cela garantit des processus d'ingénierie réactifs. En fonction des besoins du client, des vitesses de production élevées peuvent également être réalisées : Avec un système qui produit 60 brosses plates par minute, Wöhler détient le record mondial inofficiel "" pour les capacités de production de brosses.

Matière grasse : les paliers lisses drylin® sont insensibles à la poussière.
Une grande dynamique - et une poussière très fine
L'observation d'une telle machine en fonctionnement permet de constater deux choses. Premièrement : la production de brosses nécessite une multitude de mouvements coordonnés, dont beaucoup sont très dynamiques et ont des courses courtes. Deuxièmement : Les fines et la poussière provenant des poils coupés exigent une sélection bien conçue des emplacements des roulements.

"" à partir d'iglide : Les pinces de la machine à indexer rotative FP 900 B.®
"Roulements" à fabriquer soi-même à partir d'un stock de barres
L'exemple d'une machine de type FP 900 B actuellement en production permet de bien décrire la gamme des roulements igus® utilisés. 40 tiges pour brosses plates sont serrées sur une couronne d'orientation centrale. Martin Dören a construit les pinces à partir de barres iglide®: "Nous utilisons des barres que nous transformons nous-mêmes. Les pinces sont de conception simple - il n'y a pas besoin de roulements à billes ou de galets de came - et extrêmement durables."
iglide® J est le spécialiste des mouvements rapides et lents "" parmi les matériaux pour paliers lisses. Wöhler utilise plus souvent l'iglide® G300. Ce matériau polyvalent permet de supporter des charges moyennes à élevées, des vitesses de surface moyennes et des températures moyennes. Wöhler utilise généralement iglide® J pour les paliers linéaires et iglide® G300 pour les mouvements rotatifs et pivotants.
Transformation d'axes existants : 8000 km après huit semaines
Grâce à l'expérience acquise, les solutions de paliers lisses igus® sont toujours une option lorsqu'il s'agit de son propre parc de machines d'occasion, mais aussi pour le service à la clientèle. Wöhler a par exemple rééquipé les systèmes d'entraînement existants d'une machine d'un client. Martin Dören : "Les pièces achetées comprenaient un entraînement par courroie crantée avec des guides à recirculation de billes, utilisé dans la production de filaments. Nous avons proposé d'équiper l'axe de paliers lisses et nos arguments ont convaincu le client."
Désormais, la courroie crantée est guidée par des paliers linéaires en iglide® J; Wöhler a même fraisé les inserts de paliers à partir d'une barre de métal. Le résultat est impressionnant : pour une machine déjà en service, les axes ont déjà parcouru 8000 km en seulement 55 jours sans aucun signe d'usure! Marcus Kleine, conseiller de vente igus®: "Dans de tels cas, nous calculons le poids de remplissage et la durée de vie de manière très prudente et recommandons un essai pratique." L'essai a été tout à fait satisfaisant. Malgré une accélération et une vitesse élevées, les paliers linéaires iglide® font leurs preuves, eux qui, il est vrai, ne doivent être utilisés que pour le guidage et n'ont pas à absorber de forces transversales ou de torsion.
Une large gamme de paliers rotatifs et linéaires
Pour le guidage des cylindres, Wöhler utilise des coussinets linéaires de la série RJM/RJMP à plusieurs points d'appui de la machine de fabrication de brosses plates FP 900 B. Les paliers lisses de la série drylin® T ont fait leurs preuves dans les ajustements de format de plusieurs axes. Dans un cas - lorsque les brosses sont lissées après l'application de la colle - vous avez besoin de forces relativement élevées et d'un réglage de format sans jeu. Les concepteurs de Wöhler utilisent ici une table élévatrice à vis sans fin drylin® de la série SLWE-PL, qui garantit une grande rigidité avec un diamètre d'arbre de 16 mm. Enfin, le guide à double rail drylin® W-1660 est également utilisé dans les machines de fabrication de brosses Wöhler Brush Tech.

Bonne coopération avec Wöhler Brush Tech : Martin Dören, chef de projet (à droite) et Marcus Kleine, conseiller de vente igus®.
Le service aussi "correspond à".
Les concepteurs du constructeur de machines spéciales sont satisfaits non seulement des produits, mais aussi du service d'igus®. Martin Dören : "Toutes les séries de types de roulements peuvent être calculées en ligne; la liste des prix est également disponible en ligne. Et comme je peux télécharger immédiatement les données CAO correspondantes, je ne perds pas de temps lors de la conception. "
Le fait que la page d'accueil d'igus® permette de comparer différents produits et matériaux - une fonction souvent utilisée - est également très utile : "Nous pouvons rapidement vérifier s'il existe des solutions techniquement meilleures ou même plus rentables. " C'est pourquoi la page d'accueil igus® est l'une des pages les plus souvent consultées dans le service de conception de Wöhler Brush Tech :" Nous vérifions toujours si nous pouvons utiliser les composants igus® dans les points d'appui. "