Change Language :

L'enrouleur igus e-chain est un système de chaîne d'énergie motorisé, équipé d'une chaîne spéciale avec des inserts de rouleaux qui peuvent être utilisés pour positionner la prise de manière flexible dans un rayon de 100 m. Cela permet d'alimenter plus de navires que les systèmes installés de manière permanente ne peuvent le faire. Cela permet d'alimenter un plus grand nombre de navires que ne la permettent les systèmes installés de manière permanente.
Les solutions igus d'alimentation électrique à quai, telles que l'enrouleur e-chain, utilisent des générateurs pour alimenter les navires en électricité lorsqu'ils sont au port, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de produire de l'électricité sur le navire. Cela permet de protéger durablement l'environnement et la santé des personnes se trouvant dans la zone portuaire. Alimenter un navire entier est un défi majeur. Outre les défis techniques liés au système d'alimentation électrique (tels que la tension et la fréquence appropriées), l'endroit où les câbles provenant du navire doivent être connectés change également d'un navire à l'autre.