Change Language :


À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'hiver est arrivé en Nouvelle-Angleterre et, avec lui, le froid. Pour certains d'entre nous, cela signifie aussi la neige. La neige ne convient pas à tout le monde mais, personnellement, je suis toujours ravie, car j'adore skier. Lorsque je skie, j'aime être l'une des premières personnes sur la montagne avant que la foule n'arrive, afin de pouvoir dévaler la montagne aussi vite que possible sans craindre de heurter un autre skieur. Ne vous méprenez pas : je vais vite selon mes critères, mais pas vraiment par rapport aux autres skieurs!
C'était une autre histoire lorsque mes enfants faisaient partie de l'équipe de ski de compétition : ils skiaient extrêmement vite!
Avant chaque course, il incombait à papa d'apporter leurs skis pour qu'ils soient fartés. Il était essentiel d'utiliser le bon type de fart, car un mauvais fart pouvait les ralentir de quelques dixièmes de seconde et faire toute la différence lors d'une course.
Il est intéressant de noter que la personne qui fartait les skis ne demandait pas quel type de fart vous vouliez, mais s'informait plutôt des conditions dans lesquelles vous alliez skier, comme la température, le type de neige, etc. Je ne suis pas un expert en matière de fartage de skis, mais je pourrais leur dire quelles seront les conditions, et l'expert déterminerait alors le meilleur fart à utiliser.
De la même manière, nous demandons à nos clients des données d'application : vitesses, charges, températures et autres paramètres de ce type.
À partir de ce information, nous pouvons déterminer quel matériau de roulement fonctionnera et pendant combien de temps. Vous pouvez laisser à igus®, expert en roulements, le soin de vous conseiller sur le meilleur matériau iglide®, comme je l'ai fait avec la personne qui farte les skis de mes enfants.
On nous demande souvent : "De quoi sont faits vos roulements?", ou "Quel type de plastique utilisez-vous?" Cependant, je dirais que la composition précise de nos roulements est insignifiante si l'on considère que nous avons passé plus de 40 ans à constituer une vaste base de données sur les propriétés tribologiques des plastiques, ainsi qu'une riche expérience des applications de roulements dans le monde réel, sur laquelle nous pouvons nous appuyer.

Matériau de roulement résistant à l'eau H370
En effet, nous nous sommes donné pour mission de mettre au point des composés plastiques de haute performance pour les roulements, capables d'offrir une durée de vie plus longue à moindre coût. Nos roulements sont soumis à des normes strictes : ils doivent pouvoir supporter des charges élevées sur une période prolongée, présenter de faibles coefficients de frottement et de faibles taux d'usure afin d'optimiser leur durée de vie.
Outre ces propriétés générales, chaque matériau de roulement iglide® possède un certain nombre de caractéristiques spéciales qui le rendent adapté à des applications et à des exigences particulières. Par exemple, iglide® M250 excelle dans les applications où l'amortissement des vibrations est nécessaire, iglide® H370 se caractérise par une très faible absorption d'eau, et iglide® T500 se définit par sa combinaison de résistance aux hautes températures, de résistance à la compression et de résistance chimique élevée. Nous proposons 12 matériaux standard et 16 matériaux spécialisés, qui offrent tous des avantages uniques.
En résumé, je vous conseille d'essayer de déléguer un peu cette année. Permettez à igus® de faire des recommandations éclairées sur la base de votre application : que vous fassiez appel à l'expertise de l'un de nos spécialistes techniques ou que vous essayiez plutôt d'utiliser notre programme Expert System.
Quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons une année sans stress et très rentable!
Liens utiles