Change Language :

Les roulements linéaires DryLin® fonctionnant à sec fonctionnent également dans la poussière de bois!
De plus en plus de propriétaires forestiers, d'artisans, d'agriculteurs ou de scieurs connaissent les avantages des scieries mobiles : La scie arrive sur quatre roues à tout moment sur le site Web où le bois doit être traité. Qu'il s'agisse de planches, de poutres ou de barres, les différents modèles et catégories de prix répondent à tous les besoins des clients. "Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 unités mobiles et stationnaires en service dans le monde entier," rapporte le PDG Hans Fritz. Manfred Rosam, directeur du bureau d'études :
"Nous voulons constamment proposer des innovations à nos clients. Tout d'abord, le thème de l'économie de poids joue un rôle important dans nos efforts. Les roulements en plastique d'igus® jouent naturellement un rôle particulier à cet égard. "
Les paliers en plastique, légers mais robustes, sont utilisés partout où des mouvements de rotation ou de déplacement sont nécessaires dans les scieries. Ils remplacent les roulements à billes ou les guidages acier-acier lubrifiés. Grâce à la compensation de niveau, le système est particulièrement adapté à une utilisation extrêmement rude. Ici, chaque tronc est nivelé individuellement, le bois est serré et pressé sur les plaques de soutien. Le matériau iglide® J utilisé pour le revêtement des guidages linéaires garantit d'excellents coefficients de frottement. Il a été spécialement conçu pour les applications linéaires. Le système de guidage linéaire drylin® fonctionne à sec, c'est-à-dire qu'il se lubrifie à sec et qu'il est extrêmement insensible à la saleté et à la poussière.
"Nous utilisons le système de guidage linéaire dans plusieurs scieries depuis environ six ans. Ils ont fait leurs preuves dès le départ," témoigne Manfred Rosam.

Pour l'articulation arrière et l'essieu arrière, les ingénieurs de la bicyclette ont décidé d'adopter une approche différente en installant des paliers lisses en polymère iglide® qui ont une surface de contact beaucoup plus grande que les roulements à rouleaux. Il n'y a pas de mouvement, même pour des charges très importantes et des forces latérales significatives.
Le plastique iglide® absorbe les charges extrêmes et réduit le poids de votre application!
Pour l'ingénieur concepteur, il y a de bonnes raisons à cela, la plus importante étant la rigidité latérale. Un palier lisse offre une surface de contact nettement plus grande qu'un palier à roulement. "Il n'y a pas de mouvement, même avec des charges très importantes et des forces latérales significatives. " déclare Marquardt. "Les paliers lisses sont également capables de gérer très efficacement les charges de pression élevées qui se produisent à cet endroit. " La pression est également très bien répartie sur la plus grande surface. " igus® a soutenu Bergamont lors des essais avec des paliers lisses sur la rotule arrière. Il s'agissait également de choisir le matériau idéal pour les paliers lisses. René Achnitz, Global Product Supérieur iglide® chez igus® déclare : " "Lors des premiers essais, nous avons utilisé le matériau polyvalent iglide® G, mais nous nous sommes ensuite rendu compte qu'iglide® J était mieux adapté. "

Les roulements à billes xiros® sont légers et résistants à la corrosion!
Ce testeur de précision pour la mesure précise et rapide de toutes les peintures liquides, de l'émail, des revêtements à l'huile et des adhésifs est équipé d'un roulement à billes en polymère xiros® B180 durable et résistant aux solvants. Ce testeur de précision est idéal pour la mesure de couches minces telles que les encres d'imprimerie, les revêtements de bobines, les huiles, etc.
Avantages du roulement à billes en polymère xiros®:
Sans lubrifiant
Sans entretien
Résistant à la corrosion
Faible frottement
Lavable

Les roulements sphériques igubal® sont rentables et peuvent atteindre une longue durée de vie, même dans les applications alimentaires et d'emballage.
Ce préhenseur saisit des produits de boulangerie fraîchement sortis d'une bande transporteuse et les emballe dans des paniers. Le mouvement de préhension est réalisé à l'aide de rails drylin® W et de glissières drylin® W. Les glissières sont connectées à l'aide d'un câble igubus. Les glissières sont reliées par des doubles articulations pivotantes igubal® afin de garantir des mouvements réguliers des deux bras de préhension. Comme toujours dans l'industrie alimentaire, l'absence absolue de lubrifiant et la propreté sont des priorités absolues pour cette application.

Donner aux machines leur propre visage : même le pupitre de commande de cette machine-outil de Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH, Chemnitz, a été conçu par l'entreprise. Elle pivote facilement et peut être relevée.
Les couronnes d'orientation PRT se déplacent librement sans lubrification ni entretien!
Niles-Simmons fait désormais confiance aux couronnes d'orientation en polymère iglide® PRT, qui ne nécessitent ni lubrification ni entretien, pour déplacer ses pupitres de commande. Le système de bras en porte-à-faux pour les pupitres de commande était auparavant livré en tant qu'unité complète par un fournisseur.
"Cependant, nous voulions donner à nos machines leur propre visage," rapporte le concepteur Jens Liebscher. "Nous avons donc décidé de concevoir notre propre console de commande, qui se harmonise avec le centre d'usinage avec lequel elle est utilisée." "
Elle devait pouvoir tourner facilement et nous voulions qu'il soit également possible de la soulever. Deux couronnes d'orientation en polymère installées comme une unité complète sont utilisées dans la console de commande nouvellement conçue. Les éléments de glissement en polymère sont fabriqués à partir d'un matériau appelé iglide® J. Outre son objectif principal, l'absence d'entretien et de lubrifiants, la couronne d'orientation est très résistante à l'usure. Elles ont également un faible coefficient de frottement, ce qui permet de réduire la force nécessaire pour faire pivoter la console.